This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:MOSFET 或栅极驱动器在发生过流或短路事件时断开

Guru**** 2318830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2493
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346216/tps2493-mosfet-or-gate-driver-breaks-in-the-event-of-an-over-current-or-short-circuit-event

器件型号:TPS2493

我在以下原理图中使用了"TPS2493PWR"器件:

联合国办事处= 48V

UOV@48V≥60V                 过压阈值

UUV =未定义                欠压阈值

ILimit (标称值)= 4.16A                稳态负载电流

ILimit = 1.2 * ILimit (nom)= 5A

TA (最大值)= 60°C                  最大值 环境温度

TJ (最大值)= 125°C                 最大值 静态结温

TJ2 (最大值)= 150°C                最大值 瞬态结温

以下是我的计算文件:         TPS249x_8x_TPS249X___LW_AT__REV_B.xlsx Design_Calculator_

问题在于、TPS2493或 MOSFET 可能会在发生过流或短路时损坏。 故障是 MOSFET 在事件发生后立即快速升温至大约80 -130°C。 我使用电子负载测试输出。 根据计算、在4.9-5.2A 之间会触发过流事件。 也可以正确检测到短路。

该电路部分出现在 PCB 上6次。 在10个原型或60个电路部件中、大约12%的控制器或 MOSFET 在不同的电路部件上发生故障。

最后、我能够通过更换 TPS2493和 MOSFET 将它们全部修复、有时会成倍增加。 我还尝试了更改周围组件的值。 最后、更换提到的组件取得了成功。

正确测试输出后、它们始终会工作。

关于原理图、我想说明的是 TVS 二极管 D15仅在电路板上出现一次、并且位于输入连接附近。 这意味着它并不直接位于相应的 TPS2493电路器件旁边。

感谢您的支持。

此致、

利维奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Livio:

    感谢您的联系。 我可以知道您正在寻找什么确切的支持吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您查看我的请求。

    我需要解决这个问题、并且希望有所帮助、以尽可能降低故障率。 到目前为止、我无法理解这么多的 TPS2493或 MOSFET 发生了故障。 因此、我已经联系 TI 获取进一步支持。

    非常感谢。

    利维奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有我的任务的更新吗? 如果有任何帮助、我将非常感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有我的任务的更新吗? 如果有任何帮助、我将非常感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Livio:

    非常抱歉耽误你的时间。

    我在原理图和设计计算器中看不到任何错误。  

    您能分享一下 D15和 D26的器件型号吗? 我无法从原理图中读出。  

    您在什么电压下执行过流和短路事件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    非常感谢您的支持!

    我 在 V_FCS = 48V 时执行了过流和短路事件。

    D15、D7: SMBJ58AQ-13-F (TVS 二极管、单向、58V、SMB-2)

    D26: SE50PADMM3/I (整流器、200V、5A、DO-221BC-2)

    T9: SIR680DP-T1-RE3 (N-Chanal、80V、100A、PowerPAK-SO-8)

    R37: ERJ-6CWFR010V (10m Ω、0.5W、0805)

    谢谢、此致、

    利维奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    您是否有我的任务的更新?

    或者、是否有可以解决我的问题/任务的 TI 支持联系人?

    我不认为我们会得到这样的任何东西...

    此致、

    利维奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Livio:

    很抱歉耽误你的时间。

    老实说... 我觉得原理图和设计计算器没有任何问题。 MOSFET 是否过热? 您的 PCB 中 MOSFET 的 RthJA 是什么? 我知道 MOSFET 数据表中提到的数据。 我想知道您的 PCB 中 RthJA 的实验值。 您能否在输出热短路期间测量 VCC 引脚对地的峰值电压?  您能否  在输出热短路期间测量 OUT 引脚接地的最小电压? 违反 VCC 和 OUT 引脚的绝对最大额定值可能会损坏控制器。  

    我想知道这是否会导致 VCC 引脚至 GND 电压超过绝对最大额定值。   

    "关于原理图、我想说明的是 TVS 二极管 D15仅在电路板上出现一次、并且位于输入连接附近。 这意味着它并不直接位于相应的 TPS2493电路器件旁边。"