请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51772 大家好、团队
在 LM51772的数据表中、引脚35 (DRV 引脚)用于控制外部 MOSFET。
如果不使用此功能、我的客户更喜欢检查是否可以移除 MOSFET。
以及在我们未使用 DRV 引脚的情况下如何处理该引脚? 只是悬空?
从数据表中"此引脚的电源可通过 R2D 和 I2C 配置选择"、这是否意味着我们需要为正确的下拉电阻器选择 R2D 引脚? 哪个 RTD 引脚来控制此 功能? R2D-CH1、R2D-CH2、R2D-CH3或 R2D-CH4?
我的客户没有使用 I2C、请帮助向我们提供一些建议。
谢谢。
G. W