This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:如果不使用外部 MOSFET、能否将其移除?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364307/lm51772-can-we-remove-the-external-mosfet-if-not-used

器件型号:LM51772

大家好、团队

在 LM51772的数据表中、引脚35 (DRV 引脚)用于控制外部 MOSFET。

如果不使用此功能、我的客户更喜欢检查是否可以移除 MOSFET。

以及在我们未使用 DRV 引脚的情况下如何处理该引脚? 只是悬空?  

从数据表中"此引脚的电源可通过 R2D 和 I2C 配置选择"、这是否意味着我们需要为正确的下拉电阻器选择 R2D 引脚? 哪个 RTD 引脚来控制此 功能? R2D-CH1、R2D-CH2、R2D-CH3或 R2D-CH4?

我的客户没有使用 I2C、请帮助向我们提供一些建议。

谢谢。

G. W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GW:

    感谢您支持 LM51772

    DRV 和已连接/控制的 MOSFET 只是可选的、如果不使用、可以将其移除。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Stefan、

    感谢您的评论。 当我们移除 DRV MOSFET 时、如何处理 DRV 引脚? 是否只是悬空 DRV 引脚? 或将 DRV 连接到 GND?

    谢谢。

    G. W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GW:

    如果不使用 DRV1引脚、请使其保持开路状态。

    此致、

     斯特凡