大家好、
客户希望缩减尺寸、包括无源器件。 可以提出一些问题。
Cout 的主要用途是什么? 参考值为470uF、当 Iout 为1A 时、客户是否可以取消其?
如果它们不需要 LM7310的某些功能、悬空引脚条件是否正确?
请勿使用 UVLO:中的电阻顺便和 EN/UVLO 不需要。
请勿使用 OVLO:不需要电阻器 tw OVLO 和 GND。
不使用 PG:保持悬空
不使用 PGTH:保持悬空
不使用 dVdt:保持悬空
不使用 IMON: 将 IMON 引脚连接至 GND
此致、
林市