This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:无源器件和引脚功能

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364026/lm7310-passive-components-and-pin-functions

器件型号:LM7310

大家好、

客户希望缩减尺寸、包括无源器件。 可以提出一些问题。

Cout 的主要用途是什么? 参考值为470uF、当 Iout 为1A 时、客户是否可以取消其?

如果它们不需要 LM7310的某些功能、悬空引脚条件是否正确?

请勿使用 UVLO:中的电阻顺便和 EN/UVLO 不需要。

请勿使用 OVLO:不需要电阻器 tw OVLO 和 GND。

不使用 PG:保持悬空

不使用 PGTH:保持悬空

不使用 dVdt:保持悬空

不使用 IMON: 将 IMON 引脚连接至 GND

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideki:

    我会检查并在明天的 EOD 回来。

    此致  

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideki:

    请参阅以下内容:

    Cout 的主要用途是什么? 参考值为470uF、当 Iout 为1A 时、客户是否可以取消其? 可以。

    客户可以根据需要进行选择。 电子保险丝器件不需要 COUT 即可运行。  

    如果它们不需要 LM7310的某些功能、悬空引脚条件是否正确?

    请勿使用 UVLO:中的电阻顺便和 EN/UVLO 不需要。 如果 VIN 低于5V、则将 EN 直接连接到 VIN 或通过电阻器连接。  

    请勿使用 OVLO:不需要电阻器 tw OVLO 和 GND。 它们应直接或通过电阻器将 OVLO 连接到 GND。  

    不使用 PG:保持悬空。   是

    不使用 PGTH:保持悬空。  是

    不使用 dVdT:保持悬空。  是

    请勿使用 IMON: 将 IMON 引脚连接至 GND。  是

    此致

    G·库纳尔