This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25961:电子保险丝未激活

Guru**** 2550730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356949/tps25961-efuse-not-activating

器件型号:TPS25961

大家好! 此电子保险丝存在一些问题。 一些背景。

-我使用此电子保险丝来激活/停用 PCB 中的6V 电源轨、因此 Vin=6V。

使用连接到 ILIM 引脚的243K 电阻器将电子保险丝限制为大约200mA。

-启用引脚有一个外部下拉(10K)和100nF 电容,它直接连接到一个 MCU 的 GPIO。 (0-3、3V)

- OVLO 引脚有一个外部电阻分压器51k 向上, 10K 向下至+6V 电源轨。

重点是:

电子保险丝有时工作正常、但其他一些保险丝不会激活输出。 我看到的是、由于电路连接到电子保险丝输出(这是我无法更改的、因为是外部器件)、当电子保险丝未激活时、输出端会有一些电压(大约为1.2V)

当器件工作时、我可以看到以下波形:

当它不起作用时、输出不会直接被激活并保持在~1.2V。 1.2V 的第一步是系统已通电、但电子保险丝仍然关闭、然后当电子保险丝被激活时、输出达到6V。

对可能发生的事情有任何想法吗? 我在数据表中没有看到任何相关内容... 非常欢迎任何帮助。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto、

    在波形中、您能否在成功启动和失败启动的情况下、探测 EN、OVLO、IN、OUT 都在同一波形中。 请保持时分至少为20ms/div。 (最好是50ms/div)。 请务必检查 PCB 上的焊接情况。 检查是否所有连接都正常。 检查电源的 OCP、OVP 级别(如果使用 PSU)。  

    同样、与之前的情况类似、我认为电流不存在问题。 正如您提到的、它有时无法正常工作、因此比较良好和不良启动只能提供一些见解。

    此外、您是在为输出通电时保持6V 电源轨通电、还是在输出电压已经被通电至1.2V 后将其打开?  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    我可以执行您要求的测试。 以下是所有信号的示波器输出:

    通道1:中文            通道2:OVLO         通道3:VIN             通道4:VOUT

    正如您在此处看到的、现在、输出尚未启用。 我可以了解我面临的实际问题。

    VIN 始终在施加输出电压之前。 在这里可以看到启动顺序:

    VOVLO < 1.2V

    VEN > 1、27V

    输入电压~ 6V

    在这种情况下、您可以看到、即使 EN 引脚中的上升沿也不会启用输出、无论是在启动时还是启动后(第一张图)。

    PCB 中的所有焊接和连接似乎都没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查器件的方框图,我可以看到从输出流动的唯一路径是这一个:

    器件未启用时、越过那里的一些输入电流可能会导致器件挂起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto、

    上图所示实验中使用的负载是什么。 在器件的有效电流限制模式下、Vout 将为 ILIM*Rload。 您的负载是否约为4-5欧姆。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们不应看到反向电流流经除体二极管之外的任何内部路径、体二极管在您的情况下正确偏置、因此不应产生反向电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里的负载非常小。 我正在插入应该由电子保险丝供电的器件。 正常消耗可能约为20 -25mA、但在本实验中、电子保险丝未开启、因此如果一切正常、则消耗可能为静态电流、因此可能是上拉电阻器(1mA)引起的一些消耗、但如果电子保险丝未开启、则该消耗不会提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto、

    我怀疑器件可能正在打开、但将进入电流限制状态。 您能否检查输出电流并告诉我输出负载电阻值、如果可能、将 ILIM 设置为约2A 并进行检查、同时保持所有其他内容相同、以验证它是否进入 ILIM 以及在 ILIM 限值较高时的输出电压是多少。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进行了更改、并将 ILIM 电阻器设置为26K (~2A 的限值)和相同的结果。 如果我绕过电子保险丝、使用万用表测量外部器件的电流消耗量约为17mA、远低于 ILIM 设置。 以下是启动期间以及在器件已启动时执行启用之后的结果。

    启动:

    启用:

    使用一个外部电阻器而不是外部器件、一切看起来都很好...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto、

    因此、您的意思是说、如果您使用电阻负载而不是负载器件、器件可以正常工作。 如果是、则表示器件工作正常、电路板也应正常、并且负载器件导致了此行为。 我是对吗?  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、至少到目前为止、我们没有看到使用电阻负载而不是其他负载时出现的故障。 只有为该器件供电时、导致输出电压约为1V - 1、5V 的原因是该器件无法打开、但我不知道为什么、因为所有参数似乎都处于正确的范围内...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto、

    负载似乎是导致问题的原因。 请从负载器件侧查看此结果。 负载所需的浪涌电流是多少。  

    此致、
    阿鲁什