大家好! 此电子保险丝存在一些问题。 一些背景。
-我使用此电子保险丝来激活/停用 PCB 中的6V 电源轨、因此 Vin=6V。
使用连接到 ILIM 引脚的243K 电阻器将电子保险丝限制为大约200mA。
-启用引脚有一个外部下拉(10K)和100nF 电容,它直接连接到一个 MCU 的 GPIO。 (0-3、3V)
- OVLO 引脚有一个外部电阻分压器51k 向上, 10K 向下至+6V 电源轨。
重点是:
电子保险丝有时工作正常、但其他一些保险丝不会激活输出。 我看到的是、由于电路连接到电子保险丝输出(这是我无法更改的、因为是外部器件)、当电子保险丝未激活时、输出端会有一些电压(大约为1.2V)
当器件工作时、我可以看到以下波形:

当它不起作用时、输出不会直接被激活并保持在~1.2V。 1.2V 的第一步是系统已通电、但电子保险丝仍然关闭、然后当电子保险丝被激活时、输出达到6V。
对可能发生的事情有任何想法吗? 我在数据表中没有看到任何相关内容... 非常欢迎任何帮助。
谢谢!!