This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:不使用 BQStudio 进行编程和校准

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351673/bq78350-r1a-programming-and-calibrating-not-using-bqstudio

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ78350

您好!

我见过其他几篇关于在 BQStudio 外编程包的文章,因为它是一个非常手动的过程,增加了一个技术犯错误的风险,但答复都是作为私人信息。 我想做同样的事情。 我能够得到我们的 EEPROM 的最后检查 ,只需一个 Arduino ,但这只是读取,不加载任何信息到包.  

关于同一主题的私人回应帖子。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928709/bq78350-programming-in-mass-production/3437990#3437990

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975597/bq78350-programming-options-for-mass-production-automation

期待能够就此提供任何帮助。

谢谢。

时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 bq78350的确切版本是什么? (bqStudio 显示1E9B_1_03还是1E9B_1_04?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    购买的芯片随附 R1软件、其中显示了1e9b_1_04、但我们要做的第一步是将它们重新编程到 R3、而 R3显示了1e9b_3_00。我们所有的测试和开发都已在 R3编程的板上进行。  

    我刚才谈到的另一件事是、是否可以导出 srec、以包含我们所做的数据存储器选项部分、这至少可以消除所需的手动操作之一。 但理想情况下、我希望或多或少使用我们自己的软件进行编程和校准、以便技术人员可以基本上只按下一个按钮并等待它完成、因为我们可以提取所有值并以自动方式应用当前进行校准。

    谢谢。

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用该.bqz 文件(将 bqStudio 配置文件夹中的文件替换为此存档中的文件)以生成使用 FlashStream 格式的等效图像(这是转换为电量监测计命令的.srec 版本)。 请尝试将您的图像导出为.bq.fs 文件。 可以 在主机 uC 上使用 FlashStream 分析器(例如 www.ti.com/.../slua801中的示例)。

    e2e.ti.com/.../FS_5F00_bqz.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我把它放在配置中、启动后、除了固件之外、现在还具有编程和黄金映像选项卡。 我给了它一个目录和文件名,点击创建图像文件与所有4个选项检查,它闪起来加载屏幕快读闪存流,但不创建任何文件。 然后、我单独尝试了每个选项、 srec 和 dffs 选项都可以正常工作、bqfs 向上刷写负载屏幕、但不执行任何操作、而 GPF 上拉加载屏幕但出现错误、读取数据存储器或闪存映像失败无法创建黄金映像。

    您是否有任何反馈可以解决该问题?

    谢谢。

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保测量仪表处于 UNSEALED、FULL ACCESS 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,我以前没有密封这一个,但为了确保我只是在点击解封完全访问与电池组连接后再次尝试,但得到相同的结果  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、即使它是解封的、计算机上的 bqStudio 也不会生成任何文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,如果选择了 BQFS,则更正不会创建文件。 弹出窗口弹出加载条移动非常快、刚好超过一半、然后弹出窗口关闭、不会发生任何情况。  

    如果我改为选择 srec 或 DFFS、则会生成相应的文件、进度条移动得更慢、并且弹出窗口中会显示成功完成且文件显示在指定位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能解释您的 bqStudio 版本为什么不能生成.bq.fs 文件。 df.fs 文件仅具有相应配置、但如果您需要更新固件版本、则需要.srec 或.bq.fs 文件。

    srec 的问题在于、您必须将所有数据和地址转换为电量监测计可以使用的总线指令、这就是.bq.fs 文件包含的指令。

    我将尝试向您介绍其工作原理的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否需要更新 BQStudio 版本? 我们目前有1.3.101。  

    我一定会对有关如何使用和 srec 手动编程的任何信息感兴趣、因为我知道我们可以毫无问题地生成这些信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将向您发送一条包含这些信息的私密消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢大家提供的所有帮助。

    谢谢。

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,多米尼克,我正在尝试做同样的事情。 您能也向我发送信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚通过电子邮件向您发送了链接。