This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:最大输出电压

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364612/tpsm63606-maximum-output-voltage

器件型号:TPSM63606
主题中讨论的其他器件:LM61460-Q1

如果将 Vin 设置为5V、最大输出电压是多少?

当输入电压处于5V 至22V 范围内时、我们需要生成5V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件是一款具有内部 N 通道 MOSFET 的降压转换器、因此无法实现100%占空比。

    在这种特定情况下、VIN = 5V 时、器件将在压降模式下运行、输出电压调节将降低。

    如果您的要求是具有5Vin | 5Vout、您可能需要 在此处使用降压升压转换器或 P 沟道控制器。

    此致、

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    不知道 Vin=5V 时的输出是什么? 如果它接近缺省值、我们也可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尽管该模块没有这条曲线、但所用的内部 IC 是 LM61460-Q1、它可以准确确定压降期间的预期结果。

    有关 VOUT = 5V 时 IC 的压降、请参阅下文。 请注意、压降点主要受输出上汲取的电流大小的影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些信息。 最有用。

    我们要消耗的电流的 VOUT 可能大约为4.75V。

    我必须要执行我的计划 B。