This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR66430:规格检查

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR66430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364591/lmr66430-spec-check

器件型号:LMR66430

您好  

我的客户要求在 Vout =  3.3V @ 250uA 或 5V @ 180uA 的条件下、  

输入电压为12V、需要低于100uA。

我是否可以检查   LMR66430是否可以满足该要求? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:

    此器件应该能够输出~μ A <100uA 而不会出现任何问题。

    谢谢。

    安德鲁