主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1、 BQ27426、BQ40Z50
我们正在开发一条温度多项式曲线、以与 BQ27427和 NTC 配合使用。 我有几个问题无法从相关文档中回答。
- 当 BQ27427读取 NTC 时、似乎会每秒将 NTC 上拉约125ms。 我已经看到典型的上拉值8.45k (来自 SLUA398)和21k (对于 BQ34Z100-G1)、BQ27427使用什么?
- BQ27427的 NTC ADC 基准是否是内部调节的1.8V VDD?
- SLUA398.pdf 和相应的 ZIP 文件是否是用于计算 BQ27427的新 NTC 曲线的正确参考文档?
- 如何将 SLUA398 Excel 求解器的值映射到 BQ27427寄存器? 例如:
- SLUA398 Excel:多项式:A0、A1、A2、A3最小 A/D 最高温度
- BQ27427 TRM:"Ext a Coef 1-5"、"Ext b Coef 1-4"
- 是否有函数可接收 ADC 计数和多项式系数、并计算可用于测试的温度?