This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:NTC 曲线生成

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ27427, BQ34Z100-G1, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361651/bq27427-ntc-curve-generation

器件型号:BQ27427
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1BQ27426、BQ40Z50

我们正在开发一条温度多项式曲线、以与 BQ27427和 NTC 配合使用。 我有几个问题无法从相关文档中回答。

 

  1. 当 BQ27427读取 NTC 时、似乎会每秒将 NTC 上拉约125ms。 我已经看到典型的上拉值8.45k (来自 SLUA398)和21k (对于 BQ34Z100-G1)、BQ27427使用什么?
  2. BQ27427的 NTC ADC 基准是否是内部调节的1.8V VDD?
  3. SLUA398.pdf 和相应的 ZIP 文件是否是用于计算 BQ27427的新 NTC 曲线的正确参考文档?
  4. 如何将 SLUA398 Excel 求解器的值映射到 BQ27427寄存器? 例如:
    1. SLUA398 Excel:多项式:A0、A1、A2、A3最小 A/D 最高温度
    2. BQ27427 TRM:"Ext a Coef 1-5"、"Ext b Coef 1-4"
  5. 是否有函数可接收 ADC 计数和多项式系数、并计算可用于测试的温度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、  

    典型上拉电阻应为10k、通常达到1.8V。 有关热敏电阻系数、您可以参考部分 7.4.5.1.4 Ext a Coef 和 Ext b Coef 摘自 bq27427 TRM。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、谢谢您、

    >典型上拉电阻应为10k、通常为1.8V。  

    我只想 再次检查一下 BQ 的内部上拉电阻是否正确? 我在其他地方没有看到针对内部温度上拉的参考值。

    >有关热敏电阻系数,可以参考部分  7.4.5.1.4 Ext a Coef 和 Ext b Coef  摘自 bq27427 TRM。  

    我们如何映射 SLUA398的 Excel 计算器的输出(A0、A1、A2、A3、Min A/D、 最大温度)添加到您用粗体突出显示的特性中? Excel 计算器只能生成一组系数、我们是否需要一组额外的 B 系数? SLUA398和 BQ27427 寄存器之间有不同数量的 A 系数、如果我们需要将其中一个寄存器归零吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!  

    此 Excel 工作表适用于较旧的器件。  有关热敏电阻系数、请参阅此 E2E 主题。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Johnny、这个主题非常有帮助。

    您能否确认  BQ27427上拉电阻、上拉电压和 ADC VREF?

    当我将10K NTC 替换为固定的10K 电阻器并测量 bin 上的脉冲时、如果我假设 BQ27427上拉电压是其内部生成的1.8V VDD、则 BQ 27427内部上拉电阻必须接近大约17kOhm、 而不是10kOhm。 但是、如果内部上拉电阻为10K、我认为内部上拉电压不能为1.8V。

    我注意到"BQ27426_20111111.xlsx"使用19k Ω 内部上拉电  阻、并且在 e2e.ti.com/.../bq27426-how-to-specify-a-different-external-ntc-100k-3950k 中指出 Analysis_Custom_External_Thermistor_Coeff_New 使用18K 上拉电阻、BQ27427是否也使用18K?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!  

    是的、BQ27426和 BQ27427是类似的器件、BQ27427的上拉电阻值应与 BQ27426相同。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jonny! 我已经能够构建一个看起来非常接近我的应用的参数化曲线拟合器。 但在加载电量监测计之前、我决定尝试使用 Analysis_Custom_External_Thermistor_Coeff_New _20111111.xlsx 再现原始系数、只是它不对齐。 当我从 BQ27427中读取它们时、我会在 TRM 中得到预期值。 一些注意事项:

    1. 原始电子表格声称是针对 NTC103AT、但规格 Beta = 3900K、而 NTC103AT 的 Beta = 3435K、因此电子表格中的电阻值似乎是针对其他情况。
    2. 当我将 Temp/Resistance 表替换为  NTC103AT 的温度/电阻表、并将 R1 pu 替换为18K 时、误差曲线会在大约15C 时消失。
    3. 如果我按照 Max Naumov 的说明 将 Vref 从1.8V 调节到2.5V、结果会更加接近、但仍然存在系统性偏压、任何曲线拟合器都应该能够处理这种偏压。

    您是否有机会使用工具创建 BQ27427的原始系数? 我重现这些结果时遇到了很多麻烦、我知道校正温度对于 Impedance Track 的 OCV 测量对齐非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Jonny 今天不在办公室。 请等待回复延迟。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!  

    您 提到的电子表格适用于较旧器件、但不适用于 BQ27427电池电量监测计。 在我之前链接的 E2E 主题中、建议使用具有相同 Beta 值的热敏电阻、这样您就无需更改系数即可使温度更准确从而进行监测。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

    我认为这不会对我们的设计起作用-我们有一个偏置需要在 ADC->TEMPERATURE 曲线进行调整。

    理查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Richard、  

    您可以尝试使用 BQ40Z50的热敏电阻系数工具来查看这是否是您需要的。 针对 BQ27427热敏电阻系数、没有特定的计算器工具。 BQ40Z50热敏电阻系数计算器工具可 在此 E2E 主题中找到。  

    此致、  

    Jonny.