This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:使用 TL783的恒流电路。

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: TL783, LM317, LM317HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364111/tl783-constant-current-circuit-using-tl783

器件型号:TL783
主题中讨论的其他器件: LM317LM317HV

我想使用 TL783实施恒流电路。

目前、我正在使用如下所示的 LM317、并使用36V 120mA。 但是、我需要将输入电压更改为48V、将输出电压更改为大约48V。

如果我通过 TL783的数据表实现以下电路、TL783输入电压为48V、且 R 约为4.23欧姆、

施加到负载的电压为48V - Vref (1.27V)=大约46.73V。 I 是300mA、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、帕克

    您能否提供有关该应用的任何其他详细信息? 它将进入什么系统(它是汽车吗?) 以及电流源将为什么供电? 您是否有任何其他重要要求(如噪声)?

    用于回答您的特定问题:是的、当 R = 4.23欧姆时、输出电流为300mA。  负载电压将为48V - Vdropout - Vref = 48V -(图10)- 1.27。  图10在很大程度上取决于温度、但这是一个旧的线性稳压器、因此您的压降电压很高。  我认为这个解决方案不适合您。

    您还可以使用 LM317HV 来代替原始 LM317。  LM317HV 可承受从 Vin 到 Vout 的高达60V 的电压。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。
    该电路用于工业设备中的高电流 LED。 (SMT)我正在寻找一种为 CE5电容器充电的稳压器。

    LM317的输入电压由开关稳压器提供。 (目前、我正在对24V -> 36V 进行转换并应用)。
    我需要将电压从36V 提高到大约48V、所以我要寻找一个新器件。

    我没想到压差电压、谢谢。 如您所说、TL783不合适。

    我目前正在使用 LM317AEMP (封装:SOT-223)。 您推荐的 LM317HV 似乎不符合我们的封装标准。 您能否推荐采用与 LM317AEMP 类似封装的产品?
    输入电压:24~48V
    输出电压: 48V ~
    输出电流: 200mA ~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、帕克

    我们的产品系列中没有任何产品可以直接替代 LM317AEMP、而且满足您的要求。 但是、此 LDO 可能仍适合您。  LM317AEMP 上的40V 绝对最大值是从 Vin 到 Vout 的差分电压、它不是 Vin 到 GND 或类似的电压。  这是因为该 LDO 使用基于浮点基准的拓扑、没有实际的 GND 引脚。  如果您的输入电压为48V、您的输出电压是否会降至8V 以下?  如果答案是否定的、那么您仍然可以在设计中使用 LM317AEMP。

    谢谢。

    斯蒂芬