主题中讨论的其他器件: LM317、 LM317HV
我想使用 TL783实施恒流电路。
目前、我正在使用如下所示的 LM317、并使用36V 120mA。 但是、我需要将输入电压更改为48V、将输出电压更改为大约48V。

如果我通过 TL783的数据表实现以下电路、TL783输入电压为48V、且 R 约为4.23欧姆、
施加到负载的电压为48V - Vref (1.27V)=大约46.73V。 I 是300mA、这是正确的吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想使用 TL783实施恒流电路。
目前、我正在使用如下所示的 LM317、并使用36V 120mA。 但是、我需要将输入电压更改为48V、将输出电压更改为大约48V。

如果我通过 TL783的数据表实现以下电路、TL783输入电压为48V、且 R 约为4.23欧姆、
施加到负载的电压为48V - Vref (1.27V)=大约46.73V。 I 是300mA、这是正确的吗?

大家好、帕克
您能否提供有关该应用的任何其他详细信息? 它将进入什么系统(它是汽车吗?) 以及电流源将为什么供电? 您是否有任何其他重要要求(如噪声)?
用于回答您的特定问题:是的、当 R = 4.23欧姆时、输出电流为300mA。 负载电压将为48V - Vdropout - Vref = 48V -(图10)- 1.27。 图10在很大程度上取决于温度、但这是一个旧的线性稳压器、因此您的压降电压很高。 我认为这个解决方案不适合您。
您还可以使用 LM317HV 来代替原始 LM317。 LM317HV 可承受从 Vin 到 Vout 的高达60V 的电压。
谢谢。
斯蒂芬
感谢您的快速响应。
该电路用于工业设备中的高电流 LED。 (SMT)我正在寻找一种为 CE5电容器充电的稳压器。
LM317的输入电压由开关稳压器提供。 (目前、我正在对24V -> 36V 进行转换并应用)。
我需要将电压从36V 提高到大约48V、所以我要寻找一个新器件。
我没想到压差电压、谢谢。 如您所说、TL783不合适。
我目前正在使用 LM317AEMP (封装:SOT-223)。 您推荐的 LM317HV 似乎不符合我们的封装标准。 您能否推荐采用与 LM317AEMP 类似封装的产品?
输入电压:24~48V
输出电压: 48V ~
输出电流: 200mA ~
大家好、帕克
我们的产品系列中没有任何产品可以直接替代 LM317AEMP、而且满足您的要求。 但是、此 LDO 可能仍适合您。 LM317AEMP 上的40V 绝对最大值是从 Vin 到 Vout 的差分电压、它不是 Vin 到 GND 或类似的电压。 这是因为该 LDO 使用基于浮点基准的拓扑、没有实际的 GND 引脚。 如果您的输入电压为48V、您的输出电压是否会降至8V 以下? 如果答案是否定的、那么您仍然可以在设计中使用 LM317AEMP。
谢谢。
斯蒂芬