Other Parts Discussed in Thread: LM76003
主题中讨论的其他器件:LM76003
您好!
我们使用 WEBENCH 设计了降压转换器电路、这是它在

我们还在快速入门电子表格中输入了相同的值、这表明电感值有很大的不同、RILM 也表明了非常不同的东西

您能告诉我 发生了什么吗?
我们也通过遵循 WEBENCH 设计实现了电路、一直存在问题。 每当我施加3A 的电阻负载时、输出电压都会从5.3V 降至4.8V。 这可能是什么原因造成的?
此外、当没有负载时、500mV 的输出电压会产生非常严重的纹波。
这是我们的原理图实现:

这是我们刚刚创建的

期待收到您的回复。 谢谢!