This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:WEBENCH 中的失配、快速启动和压降、脉冲更高电流

Guru**** 2810765 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363958/lm5146-q1-miss-match-in-webench-and-quickstart-and-voltage-drop-with-puling-higher-current

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM76003

您好!

我们使用 WEBENCH 设计了降压转换器电路、这是它在

我们还在快速入门电子表格中输入了相同的值、这表明电感值有很大的不同、RILM 也表明了非常不同的东西

您能告诉我 发生了什么吗?

我们也通过遵循 WEBENCH 设计实现了电路、一直存在问题。 每当我施加3A 的电阻负载时、输出电压都会从5.3V 降至4.8V。 这可能是什么原因造成的?

此外、当没有负载时、500mV 的输出电压会产生非常严重的纹波。

这是我们的原理图实现:

这是我们刚刚创建的

期待收到您的回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请发送完成的快速入门计算器以供审核。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我建议使用转换器(带有集成 FET)来提供3A 输出电流、例如 LM76003。 与具有外部 FET 的控制器相比、这可能会更小的尺寸、更低的成本以及更易于设计/布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果 Vout = 5.3V、则47uF/10V/1210输出电容器是可行的。 请注意、输入电压降额的 Cout 正确值非常重要、因为这会直接影响补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我看到在 COMP 到 FB 之间有一个0.1uF 的电容器-这个电容器太高了。  

    对于布局、VCC 电容器应直接位于 IC 的 VCC 和 GND 引脚之间。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    感谢您的回复。  

    我在此附上快速启动文件。 但请注意、我尚未通过以下 快速入门指南实现该电路、而是按照 WEBENCH 设计实现

    此致、

    维迪特

    e2e.ti.com/.../LM5146_2D00_Q1-Quickstart-Tool-r2-_2D00_-48Vin-12Vout-8A-400kHz-2.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对其他问题的答复:

    1.关于使用集成的 MOSFET 控制器:是的,这是正确的。 我们之所以选择这样做、是因为我们  的产品中有更多的 PCB、其中具有不同输出值的降压转换器。 因此、我们希望在所有电路板上保持相同的系统和 IC。

    2.目前我们使用了2个并联的10uF 25V 电容。 这不是可以的吗?

    3.电容错了,你好,我会改变它,然后再尝试。 这可能是 在3A 电流下产生纹波并降低电压的原因吗?

    4. VCC 电容:我会在下一次迭代中更新,它有多大的问题?  这可能是  在3A 电流下产生纹波并降低电压的原因吗?

    谢谢。

    此致、

    维迪特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    COUT 对于施加的电压会有一些降额-继续并相应地更新快速启动以获得有效值。

    是的、兼容网络中的0.1uF 电容可能是一个巨大的问题(您可以在快速启动时尝试、以查看对环路的影响)。

    --

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    我曾尝试更换 电容器、但现在它拉取了如此高的电流、以至于我们在输入端使用的保险丝就会烧断、如果我尝试使用 twizer 通过保险丝、我将看到火花。
    我目前正在尝试找出发生了什么。 如果 你 以前看到过这样的事情,就应该分享你的智慧,以解决什么问题。

    谢谢!

    此致、
    维迪特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    vidit、

    我看到原理图中的 ILIM 电阻器设置为过高的10倍。 这会导致非常高的电流限制、可能会使电感器饱和。

    此致、

    时间