请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23881 您好、您能帮助解决这个有关 TPS23881的客户问题吗:
我们在4端口4线对配置中使用该部件。 我们的设计与数据表中关于保险丝的建议应用(图10-2)略有不同。 我们在两个线圈的电源(+54V)处有一个保险丝、即每个 RJ45有一个保险丝、而不是在每个线圈的返回路径中有单独的慢熔丝。 我们正在使用的保险丝是 TPS26600RHFR 电子保险丝。
问题... 由于某种原因、只要触发保险丝、TPS23881就会复位。 在此期间、我观察了复位引脚和+3V3电源轨、并且可以确认没有出现干扰。 复位时、TPS23881也会恢复原始(V0)的加载固件(v14)、但我认为这是意料之中的事情。
我们的电路:
非常感谢、
特里斯坦