This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:电子保险丝熔断时固件复位

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365419/tps23881-firmware-reset-when-efuse-is-blown

器件型号:TPS23881

您好、您能帮助解决这个有关 TPS23881的客户问题吗:


我们在4端口4线对配置中使用该部件。 我们的设计与数据表中关于保险丝的建议应用(图10-2)略有不同。 我们在两个线圈的电源(+54V)处有一个保险丝、即每个 RJ45有一个保险丝、而不是在每个线圈的返回路径中有单独的慢熔丝。 我们正在使用的保险丝是 TPS26600RHFR 电子保险丝。

问题... 由于某种原因、只要触发保险丝、TPS23881就会复位。 在此期间、我观察了复位引脚和+3V3电源轨、并且可以确认没有出现干扰。 复位时、TPS23881也会恢复原始(V0)的加载固件(v14)、但我认为这是意料之中的事情。

我们的电路:


非常感谢、

特里斯坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tristan:

    正在复位的器件不是预期行为。 您能否捕获 Vpwr、重置和 Vdd 的波形以确保没有骤降。 您是否还可以读取寄存器0x00以确保没有引发故障。  

    只有在器件正在复位时、SRAM 才会丢失。 保险丝熔断的情况是什么?  

    此致、

    布兰登