Other Parts Discussed in Thread: BQ35100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100EVM-795 主题中讨论的其他器件:BQ35100
您好!
我已经在开路中对 bq35100进行了校准、在开路中电压读数正确(测得的匹配值)。 我还校准了其他项目:
电压:
CC 偏移
电路板偏移
电流
温度
当我在器件上施加负载(PACK+/BAT+到 PACK-)时、电流测量也正确、但测量的 BAT+ BAT-上出现电压(只需在这些点连接一个万用表)
在电源连接到 BAT+/BAT-以代替电池的情况下、此处显示了读数:
有负载时:
探测值 BQ35100
电压 2735mV 2393mV
当前 282mA -282mA (注意标志)
300mV+的差异看起来可疑。 是这样吗? 用真实的电池代替电源读数是否正确?
此致!
克雷格