This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:BQ35100EVM 在开路中显示正确的电压读数、但在电流流动时不正确

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365689/bq35100evm-795-bq35100evm-correct-voltage-reading-in-open-circuit-but-not-correct-when-current-is-flowing

器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件:BQ35100

您好!

我已经在开路中对 bq35100进行了校准、在开路中电压读数正确(测得的匹配值)。 我还校准了其他项目:

电压:
CC 偏移
电路板偏移
电流
温度

当我在器件上施加负载(PACK+/BAT+到 PACK-)时、电流测量也正确、但测量的 BAT+ BAT-上出现电压(只需在这些点连接一个万用表)

在电源连接到 BAT+/BAT-以代替电池的情况下、此处显示了读数:


有负载时:


       探测值         BQ35100
电压  2735mV                2393mV
当前  282mA              -282mA             (注意标志)


300mV+的差异看起来可疑。 是这样吗? 用真实的电池代替电源读数是否正确?


此致!

克雷格




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Craig、

    校准后、我建议使用真实的电池进行测试、并检查读数是否正确。

    此致、

    尼克·理查兹