This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61093-Q1:软启动时间可调范围

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365151/tps61093-q1-soft-start-time-adjustable-range

器件型号:TPS61093-Q1

 IC 支持的最小或最大软启动时间是多少。

如果我在 SS 引脚上放置一个1uF 电容器、软启动时间是否可以达到高达100ms?

此致、

米图恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mithun:

    我需要检查可以设置的最短软启动时间。  

    如下图所示、可以使用100ms 的软启动时间。 您还可以告诉我您需要的"最佳"软启动时间是多少? 谢谢你。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lei

    没有软启动要求。 因此、我想使用  我的库中可提供的最便宜的电容器。

    webench 电源设计工具 不允许我输入大于10ms 的软启动时间。 因此、我想知道 IC 支持的软启动时间范围。

     

    此致、

    米图恩