请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61093-Q1 IC 支持的最小或最大软启动时间是多少。
如果我在 SS 引脚上放置一个1uF 电容器、软启动时间是否可以达到高达100ms?
此致、
米图恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
IC 支持的最小或最大软启动时间是多少。
如果我在 SS 引脚上放置一个1uF 电容器、软启动时间是否可以达到高达100ms?
此致、
米图恩