This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:启动和重启期间遇到问题。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS259827LEVM, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356744/tps25982-issues-encountered-during-startup-and-restart

器件型号:TPS25982

大家好、  

最近在测试 TPS259827LEVM 时、我遇到了一些启动和重新启动问题。

设置:

输入电源来自直流电源-设置为20V。  

为了对后端的较大负载进行仿真、采用电子负载模式 Cc 进行仿真、电流设为12A。

TPS259827LEVM 设置:

ITIMER:设置为开路

ILIM:设置15A

RETRY_DLY:设置1s 重试延迟

dVdT:设置为开路

nRetry: 设置无限

-

问题1:

我们始终保持电子负载开启、启动时我们看到电流上升到12A、然后保持水平。
当启动时存在重负载时、该 IC 将如何启动?
在此模式下启动时、dVdt 是否有效?

问题2:

使用电子负载模式:CC 模拟后端负载。 这种测试方法是否正确? 我想了解测试该 IC 的正确方法或如何验证该 IC。

问题3:

与 Q1的持续问题相同、如果您在启动后执行短路、则会发现它无法自动重新启动。 在本例中、是否 PD 消耗过多功率并在重新启动时触发 SOA 保护?
此时 VIN 为20V、后端电子负载持续开启、并设置为12A。

问题4:

如果后端负载非常大、是否适合使用 TPS25982等 IC 进行设计?
如果设计电路的后端负载较大、是否有任何推荐的 IC 可供您参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guanming:

    很抱歉、您之前的回复被遗漏了。 让我们继续这里的讨论。  

    我先回答旧问题,然后回答新问题。 如果旧问题得到解决、请忽略这些问题。

    1.调节输出电阻后,在这种情况下启动不会达到保护上限。 那么、这里的电阻器的作用是什么? 该电阻似乎是必需的。

    答:稳态期间的电子保险丝类似电阻(导通 FET 在线性区域)。 因此、无论施加的是什么电阻负载、它都会消耗一些恒定的电流。 如果负载为容性负载、它将消耗浪涌电流、然后停止消耗电流、除非有 dVdt。   


    2.如果我们想要模拟浪涌部分,我们应该如何设置环境? 我们需要对 TPS259827LEVM 进行哪些修改?

    答:我完全不明白你的意思。 如果要测试浪涌、您将具有浪涌曲线、因此可以将其应用于器件。 我认为器件运行和我对您的问题的理解方面存在一些困惑。

    在这种情况下2.如果电子负载切换到 CC 模式、然后器件导通、则启动仍然会失败,波形如下面的响应所示。
    那么、我是否可以将 CC 模式视为一个大电容器? 当电容较大且没有 RL 时、触发热保护是否容易?
    但我也调整了 Rlstart、但没有达到我想要的效果。 问题可能是什么? Cout 的值是否已达到上限? Cout 的最大值符合规格。 有什么地方可以参考?

    TPS25982是否有可以参考的浪涌测试数据?

    答:我来分享一些关于第三季度和第四季度的资源。

    数据表第9.2.2.5节可帮助设置 dVdT 值。 采用这两种示例(仅限容性负载以及电容和电阻负载)。
    器件、在高电流进入限流模式的情况下、在此模式下、器件的功率耗散为(Vin - Vout)* ILIM。 在这种功率耗散的情况下、器件在一段时间内将进入热关断状态。 这样可以使 MOSFET 保持在 SOA 状态。  

    在高电容负载的情况下、浪涌电流和启动时间将决定器件是否进入热关断状态。 我们的设计计算器(如前所述)将帮助检查器件是否可以执行无干扰启动。  

    e2e.ti.com/.../External_5F00_Solving-customer-issues-by-discovering-unnoticed-eFuse-application-design-and-evaluation-facts.pptx

    在电子负载中、请参阅第6页幻灯片及以上;在 CC 模式与 CR 模式之间的关系、请参阅第17页幻灯片

    问题1:

    我们始终保持电子负载开启、启动时我们看到电流上升到12A、然后保持水平。
    当启动时存在重负载时、该 IC 将如何启动?
    在此模式下启动时、dVdt 是否有效?

    [/报价]

    是的、dVdT 在高容性负载达到特定限制时有效。 dVdT 对电阻负载消耗的电流没有帮助。

    问题2:

    使用电子负载模式:CC 模拟后端负载。 这种测试方法是否正确? 我想了解测试该 IC 的正确方法或如何验证该 IC。

    [/报价]

    如前所述、不建议使用 CC 模式。 请浏览上面附的幻灯片。 它还将说明 CC 模式的问题、并提供测试器件的正确方法。  

    问题3:

    与 Q1的持续问题相同、如果您在启动后执行短路、则会发现它无法自动重新启动。 在本例中、是否 PD 消耗过多功率并在重新启动时触发 SOA 保护?
    此时 VIN 为20V、后端电子负载持续开启、并设置为12A。

    [/报价]

    需要更多澄清。 是在启动完成后还是在启动期间执行输出短路? 您是否长时间保持短路、器件是否在仍然短路时尝试重试?  

    问题4:

    如果后端负载非常大、是否适合使用 TPS25982等 IC 进行设计?
    如果设计电路的后端负载较大、是否有任何推荐的 IC 可供您参考?

    [/报价]

    您能告诉我一些价值吗? 哪些负载以及应用的量?

    此致、
    阿鲁什

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arush Gupta

    非常感谢您的答复和关于正确使用电子保险丝的报告。

    让我再问一些问题。

    e2e.ti.com/.../TPS25982-Questions-and-Supplements-to-Questions.pdf

    最后,我再次感谢你的答复,并期待收到你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guanming:

    e2e.ti.com/.../TPS25982-Questions-and-Supplements-to-Questions_5F00_7may.pdf

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arush

    非常感谢您的答复。

    根据您的回复、我有 DVDT 摘要。 您能帮助我确认是否正确吗?
    在电流受限启动期间、dVdt 无效。
    应根据实际负载设置 dVdt。 在 CR 和 CC 模式下、我可能无法验证此功能。

    2.

    根据问题5、让我重新表述并再次提出问题。
    如果使用 CC 和 CR 模式来模拟后端负载、是否可以使用此 Excel 来计算和验证?

    最后我再次感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guanming:

    您能否确认您的工作条件(12V、14A 持续电流)和原理图。 我可以进行验证、并根据需要提供任何更改建议。  

    是的、在电流受限启动期间、dVdT 不会控制压摆率。 仅当电流大于限制值或器件因故障重试时、才会发生受电流限制的启动。  

    您的实际负载是多少?

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arush

    根据您的幻灯片、我修改了 TPS25982的测试方法。
    我首先使用 CR 模式进行测试、一切都正常、直到自动重试功能在测试过程中发现多个问题。

    e2e.ti.com/.../TPS25982-Auto_2D00_retry-Questions-.pdf

    我们的设计实际上大约为2000uF、输入电压为12V、输出电流为8A、我已经将它连接到了我的设计并验证了功能和它的工作状态。

    设计目前不使用某些功能。 例如:自动重试功能
    但我们仍将测试此功能、以防止在将来需要使用时未注意到的任何情况。

    最后,我再次感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guanming:

    我今天不在办公室。 我会在周二回复您。 感谢您的理解。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arush

    如果您需要添加任何内容、请告诉我。
    我对这个不能重启的问题感到很奇怪。
    我的操作和理解可能有问题。
    或者是否有任何我可以尝试的可能性?
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guanming:

    感谢您的耐心。

    您能告诉我您使用的 dVdT 电容器的值是什么吗? 增大 dVdT 电容会使启动变慢、这在这里很有用。 dVdT 引脚断开是最快的启动速率、因此在这里并不起作用。

    我看到在启动期间具有恒定的3A 负载。 在如此大的负载下正常启动期间、您是否遇到过任何问题、或者在器件执行初始启动后开启负载?  

    看起来这是非常高的负载、并且器件会因启动期间的恒定电流负载而难以处理。 如果您在器件启动后启用负载(使用 PG 引脚、启用负载)、器件应能够处理负载。  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arush

    关于您的第一个问题。
    dVdT 引脚的当前配置为0.82nF。

    --

    与第二个问题相关。
    这里我要再次说明的是、测试过程中使用了 CR 模式。
    通过负载上电时不会遇到任何问题。
    无法重新启动的问题仅在短路保护后发生。

    --

    关于第三个叙述。
    您是否是说在自动重启中、因为它以电流限制模式启动、可能无法承载负载并成功启动?

    --

    让我再次说明一下这个问题、
    1.在 CR 模式下、我使用 VIN 20V、3A 的设置配置。 在这种配置下、当电源第一次打开时、它可以承载负载并成功启动。 初始启动不会出现问题、TPS25982似乎可以正常运行。

    当负载保持接通时、触发短路保护。
    消除短路后、理论上应该可以成功启动负载。 但它实际上会触发保护并导致无限重启状态。

    --

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白、因此对于相同的负载、在初始启动期间器件会导通、但在重新启动后无法导通。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。
    你有什么想法吗?
    我看到启动时的功耗也很低、我不是很明白第一次就可以成功、但是短路后的自动重试就会失败。 两者的配置相同。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guanming:

    我认为器件不应在这种负载条件下启动、因为电阻器消耗的连续电流很高、电容器也会导致高浪涌电流。 让我在我们的 EVM 实验中尝试此启动和自动重试测试。 我将在输出端应用3A CR 负载和2mF 电容器、并在短路检查后检查启动和自动测试。 请给我时间到周末、因为我只能根据测试台的可用性执行测试。  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arush

    我很抱歉、可能我没有清楚地解释什么内容、导致您误解。
    当前的测试问题都发生在 EVM 的公共版本上、并且后端始终使用电子负载进行测试。

    --

    让我在这里谈谈我的测试方法。 (VIN:20V,Iout:3A)
    1.启动前、开启负载(CR 模式3A)、开启电源。 负载可以成功上电。
    2.按下电子负载的短路按钮。 进入短路保护后、取消短路按钮。
    3.此时负载保持开路。 我在此步骤中看到、进入保护模式后、无法重新启动自动重试。

    -

    如果您需要我提供更多信息、我会尽快与您联系。
    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还有一个2mF 的电容器负载以及3A CR 负载。 我是对吗?

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arush

    您是否在谈论公开版 EVM 的电路图?

    我基本理解您所讨论的问题。 当我刚刚重新检查了 EVM 行的公共版本时、
    我发现在官方文件中有一个1800uf 的大电容、但实际上我得到的那块电容没有该电容。
    实际电容仅为221uF。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以、您的应用需要2mF 电容器、但您没有在提到的自动重试测试中使用它。

    您只需 移除电解电容器(EVM 的输出侧仍有一个陶瓷电容器)、然后再次执行该测试。  显示连接。 如果它不起作用、请分享一些波形。   波形具有更长的时间刻度、从而使重试可见。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arush

    我将尽快对其进行测试、并随其附上波形。
    如果您方便、请帮助我对其进行测试、看看我是否可以具有相同的状态。
    如果可能、您能否在测试期间向我发送环境配置和测试波形图的副本?
    --
    我会在测试后尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guanming:

    当然、如果它在您的设置中不起作用、那么我可以在最后进行测试。 另一个问题是我没有该变体。 我有其他变体器件具有过压钳位、因此无法针对20V 测试它。 我已经订购了一些器件、应该在下周早些时候拿到它们。  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arush

    噢!! 非常感谢您提供的指导。 当我稍后进行测试时、它看起来几乎与我使用 Excel 工具计算出的结果相同。

    下面的 pdf 包含了一些测试波形和我的推论。 我想请您帮助我检查一下是否符合我的猜测。

    e2e.ti.com/.../TPS25982-Auto_2D00_retry-related-tests.pdf

    感谢您的答复。

    Guanming.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guanming:

    我会通过 EOD 或星期二上午(IST)回复您。 我受困于其他一些基准测试。 感谢您的理解。  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guanming:

    抱歉,有更多的测试,并被卡住了两天。 请查看随附的 PDF 及我的评论。 此外、很棒的是、器件在您的设置中几乎可以正常工作、并且推论也是正确的。

    e2e.ti.com/.../TPS25982-Auto_2D00_retry-related-tests-_2800_1_2900_.pdf

    此致、
    阿鲁什