Other Parts Discussed in Thread: TPS259827LEVM, TPS25982
大家好、
最近在测试 TPS259827LEVM 时、我遇到了一些启动和重新启动问题。
设置:
输入电源来自直流电源-设置为20V。
为了对后端的较大负载进行仿真、采用电子负载模式 Cc 进行仿真、电流设为12A。
TPS259827LEVM 设置:
ITIMER:设置为开路
ILIM:设置15A
RETRY_DLY:设置1s 重试延迟
dVdT:设置为开路
nRetry: 设置无限
-
问题1:
我们始终保持电子负载开启、启动时我们看到电流上升到12A、然后保持水平。
当启动时存在重负载时、该 IC 将如何启动?
在此模式下启动时、dVdt 是否有效?
问题2:
使用电子负载模式:CC 模拟后端负载。 这种测试方法是否正确? 我想了解测试该 IC 的正确方法或如何验证该 IC。
问题3:
与 Q1的持续问题相同、如果您在启动后执行短路、则会发现它无法自动重新启动。 在本例中、是否 PD 消耗过多功率并在重新启动时触发 SOA 保护?
此时 VIN 为20V、后端电子负载持续开启、并设置为12A。
问题4:
如果后端负载非常大、是否适合使用 TPS25982等 IC 进行设计?
如果设计电路的后端负载较大、是否有任何推荐的 IC 可供您参考?