This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5150-Q1:LM5150RUMEVM

Guru**** 2535730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5150RUMEVM, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365169/lm5150-q1-lm5150rumevm

器件型号:LM5150-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5150RUMEVMLM5155

嗨、大家好!

我正在寻找汽车冷启动电源管理的解决方案。

对于 LM5150RUMEVM www.ti.com/tool/LM5150RUMEVM、其输入电压范围为 2.5V 至40V。(需要6V 的最低电压才能启动)

1) 1)要求使用6V 启动电压的原因是什么?

2) 2)如何修改解决方案以适合冷启动? (换言之、电路板的启动电压可从3.2V 而不是6V。)

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    1) 1)开启器件需要启动电压。
    该器件从 Vout 引脚绘制其 VCC。 需要该电压来配置输出电压设置并为栅极驱动器供电。
    一旦启动完成、当系统电压由升压控制器的输出侧供电时、输入电压会下降。
    有关更多详细信息、请查看此数据表部分:

    2) 2) LM5150无法在3.2V 电压下启动、因为这一电压仍低于 VCC UVLO 阈值。
    在这里、我建议切换到另一个器件:
    LM5155是一款类似的升压控制器、没有此启动限制。
    https://www.ti.com/product/LM5155-Q1
    为器件导通的最小 Vin 为2.97V。

    如果您对任一器件还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Niklas。 答案很清楚。