请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5150-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5150RUMEVM、 LM5155
嗨、大家好!
我正在寻找汽车冷启动电源管理的解决方案。
对于 LM5150RUMEVM www.ti.com/tool/LM5150RUMEVM、其输入电压范围为 2.5V 至40V。(需要6V 的最低电压才能启动)
1) 1)要求使用6V 启动电压的原因是什么?
2) 2)如何修改解决方案以适合冷启动? (换言之、电路板的启动电压可从3.2V 而不是6V。)
非常感谢。