您好!
我正在使用 BQ76952、并在 TS1上安装了外部热敏电阻、现在可以平衡各个电芯。 最后、我想使用内部温度来控制平衡、因为平衡对芯片有热效应、并且我使用另一个器件来监控我的电池组。
在技术手册的第4.7节中、其中规定通过将 DA CONFIG[TINT_EN]设置为1并将 TINT_FETT 设置为0、这将使用内部温度进行保护。 我已经相应地设置了这些位、然后我移除热敏电阻和电池平衡停止。 平衡时芯片温度约为31°C (系统中仅有4节电池、我进行了外部平衡)、将电池平衡温度设为-20°C 和70°C。
我在技术手册中搜索了一两个我也需要设置的位、但找不到任何内容。 我的行为是否有误?
谢谢!!!
约翰