This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364662/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952

您好!

我正在使用 BQ76952、并在 TS1上安装了外部热敏电阻、现在可以平衡各个电芯。  最后、我想使用内部温度来控制平衡、因为平衡对芯片有热效应、并且我使用另一个器件来监控我的电池组。

在技术手册的第4.7节中、其中规定通过将 DA CONFIG[TINT_EN]设置为1并将 TINT_FETT 设置为0、这将使用内部温度进行保护。  我已经相应地设置了这些位、然后我移除热敏电阻和电池平衡停止。  平衡时芯片温度约为31°C (系统中仅有4节电池、我进行了外部平衡)、将电池平衡温度设为-20°C 和70°C。

我在技术手册中搜索了一两个我也需要设置的位、但找不到任何内容。  我的行为是否有误?

谢谢!!!
约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    一切都很好。

    热敏电阻的配置是什么? 您可能还必须将热敏电阻引脚配置为不用于保护。  

    如果没记错、如果发生任何保护(COV 除外)、该器件将停止平衡、因此如果有任何保护条件、平衡也可能停止。

    如果 从 0x68 Int Temperature 或 0x0075 DASTATUS5[10-11]读取、温度是否匹配?  

    您是执行主机控制型平衡还是自主平衡?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    一切都很好!! 项目进展顺利。  你呢?

    我将 TS1配置设置为0x07、这意味着 TS1是热敏 电阻、用于电芯温度。 我将其更改为0x0B、现在可以在没有热敏电阻的情况下进行平衡。

    再次感谢!!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    一切都好! 很高兴听到这个问题! 。

    如果还有其他问题、请告诉我们!

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙