主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQSTUDIO
大家好!
某些与校准电流相关的产品出现问题。
我有捕获屏幕 OK Case 和 NG Case、如下图所示。
根据图片、问题似乎与充电有关。 但我不知道问题发生在哪里。


你对我的情况有什么建议吗?
谢谢、此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jonney。
我们按照电流校准程序进行操作。
我们使用7.3V、2节串联电池和1A 进行电流校准。
更多信息、我们在大规模生产中运行此产品、其比率约为0.5%、这意味着问题与电流校准的过程无关。
正如我在前面的注释中提到的、OK 和 NG 电流校准仅不同电池寄存器和电量监测计状态寄存器中的某些位、如下所示:
---------------- 电池统计寄存器比较-------------------------------------------------------
1.OK 产品:电池状态寄存器有一个值:0x0080 -> DSG bit =0
2.NG 产品: 电池状态寄存器具有一个值:0x00C0 -> DSG bit =1 ->电池放电。
---------------- 电量计状态寄存器比较-------------------------------------------------------
1.OK 产品:电池状态寄存器有一个值:0x10 -> DSG bit =0
2.NG 产品: 电池状态寄存器具有以下值:0x50 -> DSG bit =1->未检测到充电
---------------- 充电 状态 寄存器比较-------------------------------------------------------
1.OK 产品:电池状态寄存器有一个值:0x0002->IN 位=0
2.NG 产品: 电池状态寄存器具有以下值:0x0012 -> In bit =1 -> Charge Inhibit Active
设计时、我们应正确遵循 TI 的建议。
根据上述数据、您对此有什么建议吗?
谢谢、此致。