This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:未通过电流校准

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361419/bq28z610-fail-current-calibration

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

大家好!

某些与校准电流相关的产品出现问题。

我有捕获屏幕 OK Case 和 NG Case、如下图所示。

根据图片、问题似乎与充电有关。 但我不知道问题发生在哪里。

你对我的情况有什么建议吗?

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否遵循了第节中概述的电流校准程序? 11.4电流校准 我们看到 什么呢?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonney。

    我们按照电流校准程序进行操作。

    我们使用7.3V、2节串联电池和1A 进行电流校准。  

    更多信息、我们在大规模生产中运行此产品、其比率约为0.5%、这意味着问题与电流校准的过程无关

    正如我在前面的注释中提到的、OK 和 NG 电流校准仅不同电池寄存器和电量监测计状态寄存器中的某些位、如下所示:

    ---------------- 电池统计寄存器比较-------------------------------------------------------

    1.OK 产品:电池状态寄存器有一个值:0x0080 -> DSG bit =0

    2.NG 产品: 电池状态寄存器具有一个值:0x00C0 -> DSG bit =1 ->电池放电。

    ---------------- 电量计状态寄存器比较-------------------------------------------------------

    1.OK 产品:电池状态寄存器有一个值:0x10 -> DSG bit =0

    2.NG 产品: 电池状态寄存器具有以下值:0x50 -> DSG bit =1->未检测到充电

    ---------------- 充电 状态 寄存器比较-------------------------------------------------------

    1.OK 产品:电池状态寄存器有一个值:0x0002->IN  位=0

    2.NG 产品: 电池状态寄存器具有以下值:0x0012 -> In bit =1 -> Charge Inhibit Active

    设计时、我们应正确遵循 TI 的建议。  

    根据上述数据、您对此有什么建议吗?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅部分 4.13充电禁止 4.14充电暂停 简要概述 。 在屏幕截图中、似乎温度远高于室温、请确保在室温下进行校准。   

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonny。

    感谢您的答复。

    我对 BQbq28Z610的电源还有更多疑问

    在数据表中说明:"电源要求该器件有两个输入、即 PACK 输入和 VC2。 PACK 输入可以是来自典型交流适配器的非稳压输入。 该输入应始终大于与所配置的串联电池数量相关的最大电压。 使用推荐的外部 RC 滤波器、VC2引脚的输入电压最小为2.2V、最大为26V

    正如我所知、我们仅在 PACK 或 VC2上输入电源、然后我们可以使用适合的 EV2400对 BQ 进行编程或通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我不能肯定我完全理解你在这里的问题,请你解释你在这里问的具体内容吗?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jony。

    很抱歉、如果我的问题让您感到困惑。

    BQbq28Z610 规范说明: 此器件有两种输入、Pack 输入和 VC2、因此我的问题 是

    在我的原理图(您可以在上一篇文章中看到)中、如果我只向 VC2引脚提供电源(7.3V)、我能否与 U1通信或进行编程? 因为当前、当为 VC2引脚供电时、我无法与 U1通信或编程。 PCBA 和 U1不存在问题、因为当我为 PACK 引脚供电时、我可以与 U1进行通信和编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当您向电池连接施加电压时、电量监测计应该会打开。 请确保将设备唤醒。 该 EVM 有一个按钮、用于唤醒电量监测计。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonny。

    我已经在 EVM 中启用了监测计几次。 但结果没有变化、当我从电池供电时、它仍然无法与 U1通信。

    对于这种情况、有什么建议吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据您在上面提供的图像、您似乎能够与电量监测计通信。 看起来您可以读取寄存器。 如果您未与电量监测计通信、则寄存器页面将全部为灰色、您将无法从电量监测计中读取任何值。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonny。

    我仅在 PACK 引脚上输入电源时通信和读取寄存器。

    但是、当我将电源输入到 VC2引脚时、我无法通信和读取寄存器。

    我的问题是:如果只为 VC2供电、如何通信和读取寄存器。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您应该能够通过 VC2为电量监测计供电。 需要注意的一点是、可能导致您看到此行为的原因是您需要短暂地将 BATT+短接至 PACK+以唤醒器件。 请尝试通过 VC2为器件供电、然后短暂地将 PACK+与 BATT+短接以唤醒电量监测计、然后在完成此操作后尝试打开 bqStudio。 完成此操作后、您应该能够与电量监测计通信。  

    此致、  

    Jonny.