This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:DRV 引脚电压自限制

Guru**** 2510695 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360333/ucc28740-drv-pin-voltage-self-limitting

器件型号:UCC28740

大家好、

对于我们的 UCC28740 DRV 引脚、这里提到了内部在 DRV 到 GND 之间直接有一个14V 齐纳二极管。

此外、我们的 DRV 引脚 ABS 规格也被声称是自限制性的、因此、如果这意味着 DRV 引脚在14V 期间发生过压时具有钳位功能?

我们是否针对这种过电压情况具有特定的时间宽度?

客户目前有一些导通振铃、达到20V、但我们器件的 DRV 内部钳位功能似乎没有发挥作用。 您可以帮助说明该钳位功能。

谢谢

此致

马美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    -正确,内部驱动器有一个14V 的内部钳位。

    -数据表中未指定钳位的响应时间,因为它是 IC 模拟设计的一部分。

    -DRV 引脚有时可以在很短的时间内(在切换瞬间)高于14V,但不会持续很长时间。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    由于我们在此处具有14V 钳位、因此在我的客户侧、客户已捕捉到如下所示的波形:

    您可以发现 CH2是连接到 GND 的 DRV 引脚、电压超过14V、那么如果这合理、我们的固有14V 钳位为什么无效?

    谢谢

    此致

    米娅  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    我可以在通道2中看到大约~5V 的失调电压。 该偏移来自什么? DRV 信号应从0V 变为 VCC。 请确保您正在测量(DRV- 接地 )引脚。 如果没有该偏移、最大 DRV 电压则为~14V。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manuel

    是的、客户测量 mosfer Vgs 引脚错误、他们在此处给出错误消息。

    很抱歉缺少偏移量、导致此处的项目令人困惑。

    感谢你的帮助。

    此致

    米娅  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    对于14V 钳位、我们这里还有其他令人困惑的问题:

    对于 VCLAMP、钳位波形应是14-16V 内的恒定电压、或者是否可以是斜升直至16V 触发?

    由于客户对波形进行了仔细检查、因此有两种情况:

    一个是 VCLAMP 能够很好地将 Vdrv 直接钳位在14V。

    CH2:Vgs CH3:VDD

    但有时电压会升高至16V、这是否合理?  

    BTW、在异常情况下、Vdd 纹波似乎更大、它是否与该不同的钳位结果相关?

    谢谢

    此致

    马美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mia Mia。

    -两者对于钳位来说都是合理的。 根据钳位的反应速度(14V-16V)、电压上会有一个小斜坡(DRV-GND)。  

    谢谢!