大家好、
对于我们的 UCC28740 DRV 引脚、这里提到了内部在 DRV 到 GND 之间直接有一个14V 齐纳二极管。
此外、我们的 DRV 引脚 ABS 规格也被声称是自限制性的、因此、如果这意味着 DRV 引脚在14V 期间发生过压时具有钳位功能?
我们是否针对这种过电压情况具有特定的时间宽度?
客户目前有一些导通振铃、达到20V、但我们器件的 DRV 内部钳位功能似乎没有发挥作用。 您可以帮助说明该钳位功能。
谢谢
此致
马美
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
对于我们的 UCC28740 DRV 引脚、这里提到了内部在 DRV 到 GND 之间直接有一个14V 齐纳二极管。
此外、我们的 DRV 引脚 ABS 规格也被声称是自限制性的、因此、如果这意味着 DRV 引脚在14V 期间发生过压时具有钳位功能?
我们是否针对这种过电压情况具有特定的时间宽度?
客户目前有一些导通振铃、达到20V、但我们器件的 DRV 内部钳位功能似乎没有发挥作用。 您可以帮助说明该钳位功能。
谢谢
此致
马美
您好、Manuel:
对于14V 钳位、我们这里还有其他令人困惑的问题:
对于 VCLAMP、钳位波形应是14-16V 内的恒定电压、或者是否可以是斜升直至16V 触发?
由于客户对波形进行了仔细检查、因此有两种情况:
一个是 VCLAMP 能够很好地将 Vdrv 直接钳位在14V。
CH2:Vgs CH3:VDD
但有时电压会升高至16V、这是否合理?
BTW、在异常情况下、Vdd 纹波似乎更大、它是否与该不同的钳位结果相关?
谢谢
此致
马美