This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808-Q1:n_RESET 引脚上出现异常输出

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365241/tps3808-q1-abnormal-output-on-n_reset-pin

器件型号:TPS3808-Q1

您好、专家:  

我们发现 TPS3808-Q1存在有线现象、需要您的支持以检查潜在原因。  

下面是 TPS3808-Q1原理图的屏幕截图。 当 SENSE=730mV 时、如果我们在其上添加一个27k 下拉电阻器、并且我们移除 R1994以与其他电路断开、则可以看到 n_reset=1.2V。  

N_RESET 引脚为开漏输出、为什么即使我们在其上添加了一个下拉电阻器、它也会具有1.2V?  

谢谢!

温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    感谢您的提问!  

    TPS3808G01QDBVRQ1 是具有0.405V 阈值电压的可调型号。 当 SENSE 引脚= 0.73V 时、预计复位没有拉低。 但您能否首先回答以下问题、以便我更好地帮助您解决该问题并为您检查原理图?

    -您的 监控电压(VMON)和电阻分压器的值是什么?  

    您的上拉电压和上拉电阻器值是多少?

    此致!

    A·西拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:  

    请参阅下面的反馈。  

    [报价 userid="567315" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365241/tps3808-q1-abnormal-output-on-n_reset-pin/5210677 #521077"]-您的 监视器电压(VMON)和电阻分压器值是多少?  [/报价]

    Vmon = 12V、  

    您的上拉电压和上拉电阻器值是多少?

    [/报价]

    R1= 62K,R2=4.7K。  

    再更新一个现象。 当27k Ω 下拉电阻连接到 n_reset 引脚时、感测电压只有530mV。 MR 电压为2V。  

    期待您的反馈。  

    谢谢!

    温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、创强、

    在这种情况下、您是否能够提供 n_reset 输出和 SENSE 输入的范围截图? 此外、您是否能够移除 R1993、因为 MR 在内部上拉至 VDD、如果 MR 悬空、MR 应等于 VDD。 最后、您的 GND 是否相对为0V?   

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:  

    客户反馈、他们找到了根本原因。 这是由于占用空间错误造成的。  

    感谢您的帮助!

    温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的答复。

    杰西