您好、专家:
我们发现 TPS3808-Q1存在有线现象、需要您的支持以检查潜在原因。
下面是 TPS3808-Q1原理图的屏幕截图。 当 SENSE=730mV 时、如果我们在其上添加一个27k 下拉电阻器、并且我们移除 R1994以与其他电路断开、则可以看到 n_reset=1.2V。
N_RESET 引脚为开漏输出、为什么即使我们在其上添加了一个下拉电阻器、它也会具有1.2V?

谢谢!
温伊登
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家:
我们发现 TPS3808-Q1存在有线现象、需要您的支持以检查潜在原因。
下面是 TPS3808-Q1原理图的屏幕截图。 当 SENSE=730mV 时、如果我们在其上添加一个27k 下拉电阻器、并且我们移除 R1994以与其他电路断开、则可以看到 n_reset=1.2V。
N_RESET 引脚为开漏输出、为什么即使我们在其上添加了一个下拉电阻器、它也会具有1.2V?

谢谢!
温伊登
尊敬的 Ethan:
感谢您的提问!
TPS3808G01QDBVRQ1 是具有0.405V 阈值电压的可调型号。 当 SENSE 引脚= 0.73V 时、预计复位没有拉低。 但您能否首先回答以下问题、以便我更好地帮助您解决该问题并为您检查原理图?
-您的 监控电压(VMON)和电阻分压器的值是什么?
您的上拉电压和上拉电阻器值是多少?

此致!
A·西拉
您好、Sila:
请参阅下面的反馈。
[报价 userid="567315" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365241/tps3808-q1-abnormal-output-on-n_reset-pin/5210677 #521077"]-您的 监视器电压(VMON)和电阻分压器值是多少? [/报价]Vmon = 12V、
您的上拉电压和上拉电阻器值是多少?
[/报价]R1= 62K,R2=4.7K。
再更新一个现象。 当27k Ω 下拉电阻连接到 n_reset 引脚时、感测电压只有530mV。 MR 电压为2V。
期待您的反馈。
谢谢!
温伊登