请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS544C26 工具与软件:
您好、
客户使用了 TPS544C26并尝试通过 i2c 更改 Vboot、但失败。 他们尝试了将 On/Off config 设置为001b I2C operation 命令和/或011b EN 引脚和 Operation 命令、但均失败。
您是否会建议需要注意的任何事项?

此致、
阿兰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Allan:
要更改任何参数、必须先解锁 TPS544C26。 请参阅随附的用户指南。 在您的情况下、如果您仅使用 I2C、则无需更改 VBOOT (VBOOT 用于 SVID)。 您需要按如下所示更改 VOUT_CMD 中的输出电压。

e2e.ti.com/.../3465.TPS544C26_5F00_configuration_5F00_programming_5F00_user_5F00_guide.pptx
希望这对您有所帮助。
谢谢。
南锡