This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:关于对"Max QMax Change"寄存器的更改所产生的影响的问题?

Guru**** 2537990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364514/bq27426-question-about-the-effect-of-changes-to-the-max-qmax-change-register

器件型号:BQ27426

您好!

我们需要验证:Fuelguard 对不同老化水平的电池预测的 FCC 与 Qmax 之间的关系、前提是符合 Fuelguard 学习条件。

‘M加快验证速度、需要调整"Dax QMax Change"寄存器。 当前使用的默认值为20%、需要更改为50%。

:在‘M"Ax QMax Change"寄存器时、是否有必要修改其他相关寄存器? 它们是哪些寄存器? 这些相关寄存器的值是什么?

Q2:‘MFuelGauge"算法上的"ax QMax Change"寄存器会产生什么影响? 这种影响的基础是什么? 请帮助我详细列出它们!

Q3:修改‘M"ax QMax Change"寄存器对 Qmax 测量的影响是什么? 这种影响的基础是什么? 请帮助我详细列出它们!

Q4:修改‘MAx QMax Change’寄存器对 FCC 预测的影响是什么? 这种影响的基础是什么? 请帮助我详细列出它们!

我们要验证:不同老化电池,Fuelgauge预测的FCC和测量的Qmax之间的对应关系。

为了加快验证,需要调整"寄存器。当前使用的默认值20 QMax 变化",需要修改到50 %。%

请问:

Q1:修改"最大 QMax 变化"寄存器,是否要同步其它关联寄存器?分别是什么?要修改为什么值?

Q2:修改"最大 QMax 变化"寄存器,对电量计的算法,有什么影响?影响的依据是什么?请帮忙详细罗列。

Q3:修改"最大 QMax 变化"寄存器,对Qmax的测量有哪些影响?影响的依据是什么?请帮忙详细罗列。

Q4:修改"最大 QMax 变化"寄存器,对FCC的预测有哪些影响?影响的依据是什么?请帮忙详细罗列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答1:这取决于您想要实现的目标。 可自行更改 Max QMax Change。 此参数控制电量监测计是否符合 QMax 测量的 QMax 更新。 请参阅 A2:

    A2:如果电量计符合 Qmax 测量要求、则此参数用于控制。 如果测得的 QMax 变化超过该值、那么电量监测计将拒绝更新。

    A3:其影响在于、电量监测计将拒绝超过更改后值的 QMax 测量。 如果实际电芯的 QMax 确实有显著的变化、那么如果您将电量监测计配置为通过缩小此设置来拒绝正确的 QMax 值、则电量监测算法不会使用(正确的) QMax 值。 这将影响每个监测结果、因为 Qmax 是 DOD 的基础、算法使用该基准评估电池的行为。

    A4:请参阅 A3:如果您将其设置为测量仪表拒绝有效的 Qmax 测量、则 FCC 将变得不正确、因为测量仪表会错误地评估电池模型、如果它具有不正确的 Qmax。 电量监测计具有许多可用于 Qmax 更新的安全防护装置的原因在于准确的 Qmax 的重要性。 您必须确保不对规则集的参数进行过多限制、因为这会产生电量监测计从不学习 Qmax 的影响。 这可能会导致 FCC 过高(因为 QMax 会随着时间的推移而降低、并且如果电量监测计没有更新 QMax、因为您使用此参数过多地限制了更新、那么电量监测计将使用过高的 QMax 来模拟 FCC、这也会过高)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik,ñ o

    感谢您的回复。

    也许我对要求的描述不够清楚。 重新描述要求:

    我们希望使用电池老化率为55%的电池,经过多轮学习(Pasedcharge>Qmax*37%,符合 Qmax 和 Ra 的更新规则),以确认:由 Fueldauge 预测的不同年龄电池的 FCC 与 Qmax 之间的关系

    ‘MQmax‘M有"ax QMax Change"= 20%的限制、因此我想取消该限制、并将其更改为"ax QMax Change"= 50%。

    Q1:‘除‘Qmax‘MChange’‘M外,我是否需要将"Q max Max Delta %"、"ax % Default Qmax"和"Q max Filter"寄存器更改为50%? 要修改的值是什么? 基础是什么?

    Q2:要释放 Qmax 的限值、除了上述四个寄存器外是否需要修改任何其他寄存器? 应修改哪些值?

    Q3:我‘修改‘Ra Max Delta’和‘Ra Filter’? 应修改哪些值? 基础是什么?

    Q4 μ s 若要:Ra 限制、除了上述两个寄存器之外是否还需要修改任何其他寄存器? 应修改哪些值?

    不同老化电池,Fuelgauge预测的FCC和测量的Qmax之间的对应关系

    可能我描述的需求不够清晰。重新描述下需求:

    我们想使用电池老化度55 %的电池,经过多轮的学习(passedcharge >Qmax*37%,满足Qmax和Ra的更新规则)后,确认Fuelgauge预测的FCC和Qmax的关系。

    因为Qmax更新有"的限制,所以想解除该限制,修改为 QMax 变化"=20%。"最大 QMax 变化"=50%

    Q1:除了"修改为50 QMax Change "以外,%、"QMax Delta %"和"Max % Default QMax"这三个寄存器是否需要修改?要修改成什么值?依据是什么?"QMax Filter"

    :关于Qmax的限制解除,除了上述四个寄存器以外,还有没有其它寄存器需要修改?要修改成什么值?μ A

    Q3:"Ra Max Delta"和"Ra Filter"是否需要修改?要修改成什么值?依据是什么?

    Q4:关于Ra的限制解除,除了上述2个寄存器以外,还有没有其它寄存器需要修改?要修改成什么值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A1:您必须更改 Max QMax Change 以允许50%的更改(设置为50)。 然后、必须更改 QMax Delta %(设置为50)、以在电量监测计限定 QMax 更新后增加电量监测计所应用的限制。 最后一个参数 Max % Default Qmax 是指相对于 Design Capacity QMax 可能增长的程度、因此这不适用于您的用例。

    答2:否。

    A3:不适用于 QMax 更新。

    A4:否。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik,ñ o

    感谢您的回复。

    Q1、‘也不需要更改"Qmax Filter"参数?

    Longqing Hu 说:
    A1:必须 更改 Max QMax Change (最大 QMax 更改)以允许50%的更改(设置为50)。 然后、必须更改 QMax Delta %(设置为50)、以在电量监测计限定 QMax 更新后增加电量监测计所应用的限制。 最后一个参数 Max % Default Qmax 是指相对于 Design Capacity QMax 可能增加的量、因此这不适用于您的用例。[/报价]

    Q2:使用电池老化率为55%的电池时、RA 可能会发生显著变化。 确认 Fueldauge 预测的 FCC 和 QMax、是否只需更改 QMax 限值而不需要提升 Ra 限值?

    A3:不适用于 QMax 更新。

    A4:否。

    [/报价]

    Q1:"QMax 滤波器"参数也不需要修改吗?

    Q2:使用电池老化度55 %的电池,RA变化应该会变大,确认Fuelgauge预测的FCC和Qmax,只更改Qmax的限制,不需要解除Ra的限制吗?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A1:这个参数与 QMax 变化量无关、而与通过的最小电荷有关。

    A2:没有将 QMax 老化与 Ra 变化相关联的硬公式。 您可以根据需要更改 Ra 限值、但不需要(QMax 限值与 Ra 限值无关)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,多米尼克,

    感谢您的回复。

    1 μ s、我‘修改 Ra 限制、那么‘Ra Max Delta"和 Ra Filter’寄存器的相应值是多少?

    2.除了上述两个寄存器外、还有哪些寄存器需要同时修改? 需要修改的合适值是什么?

    1 μ、如果要修改RA限制,"Ra Max Delta"和"Ra Filter"寄存器修改成什么值比较合适?

    2 μ A、除了上述两个寄存器,还有哪些寄存器要同步修改?修改成什么值合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ra Max Delta 由您决定。 TI 没有适当的价值建议。 该监测计只需在 RaOld +/- Ra Max Delta 处夹紧 Rnew。 我建议使 Ra 滤波器寄存器保持为默认值。

    以下是 Ra Filter 的工作原理:对于每个 Ra 测量、电量监测计都会计算: Rnew =((RA_Filter * RaOld)
    +(1000 - RA_Filter)* RaMeasured)/ 1000)

    因此、这是一个基本的一阶 IIR 滤波器、您可以根据您希望监测计让电池电阻值变化的速度选择 RA_Filter。