请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76972 工具与软件:
尊敬的 e2e 支持:
我们的 BMS 能够驱动10µs 中的高侧保护(DSG 关断)。
但是、对短路作出反应所需的总时间是多少(短路检测+内部延迟+ DSG 驱动)? 我们是否能够在小于100µs 的情况下做出反应?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 e2e 支持:
我们的 BMS 能够驱动10µs 中的高侧保护(DSG 关断)。
但是、对短路作出反应所需的总时间是多少(短路检测+内部延迟+ DSG 驱动)? 我们是否能够在小于100µs 的情况下做出反应?
此致、
尊敬的 TISL:
这取决于设置和正在使用的 FET 数量。
在最快的 SCD 延迟设置下、根据短路电流的大小与 SCD 阈值设置、可能如下所示(数据表摘录):
之后、该器件会快速关断 FET。 这取决于许多不同的因素。 但数据表提供了与特定条件相关的下降时间:
总体而言、在进行短路检测后、绝对可以达到100us 以下的关断速度。 但确切时序将取决于其特定的系统。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙