This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:Ucc5350驱动器在 DPT 中硬振荡

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365773/ucc5350-ucc5350-driver-signal-shaking-hard-in-dpt

器件型号:UCC5350

工具与软件:

大家好、

我的客户使用 UCC5350来驱动 SIC。 在 DPT 中、驱动信号似乎有一点抖动。 CH1是高侧 Vgs、Ch2是低侧 Vgs。 CH3是低侧电流。  

电源轨为+15V/-3V/R473/R474、用于5.1ohom。  增加到10ohom 似乎没有影响。 同时、我们添加了1nF 电容、看起来仍然没有影响。  

您是否对优化这种情况有任何其他建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    您是否测量了两个开关之间的开关电压? 如果该节点处存在谐振 LC 条件、它将耦合到电路的其余部分。 调试谐振时、可以使用较低的电压、以避免瞬态过压损坏。

    应尝试尽可能减小开关节点的寄生 LC 值、从而尽可能提高谐振频率。 那么、您必须将开关的 dV/dt 限制在此谐振频率以下。 有时、您可以通过巧妙的高电压去耦来帮助实现这一点、例如使用缓冲器。

    您还可以进一步增加 Rg、直到开关 dV/dt 低于您现有的谐振频率、但这将比更可取地增加开关损耗。

    此致、

    肖恩

    e2e.ti.com/.../3058.GateRing3.TSC