请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC5350 工具与软件:
大家好、
我的客户使用 UCC5350来驱动 SIC。 在 DPT 中、驱动信号似乎有一点抖动。 CH1是高侧 Vgs、Ch2是低侧 Vgs。 CH3是低侧电流。
电源轨为+15V/-3V/R473/R474、用于5.1ohom。 增加到10ohom 似乎没有影响。 同时、我们添加了1nF 电容、看起来仍然没有影响。
您是否对优化这种情况有任何其他建议?