This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656EVM-021:如何将 GPIO 读取值转换为温度?

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79656EVM-021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364871/bq79656evm-021-how-to-convert-gpio-read-values-to-temperatures

器件型号:BQ79656EVM-021

您好!

我在 BQ79656EVM-021板的 GPIO 端口2至8处使用7个 NTC。 我可以读取电压值、但我不确定如何将它们转换为实际温度。 我曾使用电阻/分压器公式、但我不确定内部上拉电阻器的大小。

我已在 GPIO 端口连接 NTC 并通过 J15连接器接地。 这是否正确?
您能帮助我根据 GPIO 电压找到温度值吗?

谢谢!

弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:  

    在 BQ79656EVM 上、J15接头用于将电池或电池仿真器连接到器件上的 VC /CB 引脚。 您需要使用接头 J4才能使用板载 NTC (ERT-J1VG103GA)。 我建议您查找所使用的任何 NTC 的数据表、因为每个 NTC 都可能有不同的 β 值和查找表。 否则、如果将 GPIO 输入配置为 ADC/OTUT 输入、除了 EVM 上的10k 电阻外、不应有任何其他上拉电阻。  

    此致、

    M·W·  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michelle、好!

    但是、是否可以通过 J4接头将外部 NTC 连接到电路板? 我完全不想使用内部 NTC。 如何在 J4接头处连接外部 NTC?

    此致
    弗洛里安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为如果我将 NTC 连接到 GPIOx_R 引脚并接地、它会始终在与内部 NTC 并联的电路中。 这是毫无道理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、您需要如下图所示将 NTC 连接到电路。 您可以使用 J4上的跳线将 GPIOx 连接到 NTC、并使用 TSREF 测试点添加板外电压基准。 下面重点介绍了要连接到 GPIOx 节点的 J4部分。  

    此致、

    M·W·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michelle。