您好!
我在 BQ79656EVM-021板的 GPIO 端口2至8处使用7个 NTC。 我可以读取电压值、但我不确定如何将它们转换为实际温度。 我曾使用电阻/分压器公式、但我不确定内部上拉电阻器的大小。
我已在 GPIO 端口连接 NTC 并通过 J15连接器接地。 这是否正确?
您能帮助我根据 GPIO 电压找到温度值吗?
谢谢!
弗洛里安
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在 BQ79656EVM-021板的 GPIO 端口2至8处使用7个 NTC。 我可以读取电压值、但我不确定如何将它们转换为实际温度。 我曾使用电阻/分压器公式、但我不确定内部上拉电阻器的大小。
我已在 GPIO 端口连接 NTC 并通过 J15连接器接地。 这是否正确?
您能帮助我根据 GPIO 电压找到温度值吗?
谢谢!
弗洛里安
您好、Florian:
在 BQ79656EVM 上、J15接头用于将电池或电池仿真器连接到器件上的 VC /CB 引脚。 您需要使用接头 J4才能使用板载 NTC (ERT-J1VG103GA)。 我建议您查找所使用的任何 NTC 的数据表、因为每个 NTC 都可能有不同的 β 值和查找表。 否则、如果将 GPIO 输入配置为 ADC/OTUT 输入、除了 EVM 上的10k 电阻外、不应有任何其他上拉电阻。
此致、
M·W·