This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:TPS552892

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552892, TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355979/tps552892-tps552892

器件型号:TPS552892
主题中讨论的其他器件: TPS552882

尊敬的支持团队:  

我想在设计中使用 TPS552892、系统要求如下:  

输入电压范围= 3V 至20V、最大输出电流= 3A、需要同时具有 Vout = 5V 和 Vout = 12

我对低输入电压有疑问、 Vin= 3V、剂量该部件可在 Vout = 5V 时提供3A 输出电流、 在 Vout = 12时提供1.5A 输出电流。

此外、我没有可用的外部5V 电压、我是否只将 Vcc 连接到 EXTVCC? 这种情况是否仍适用于低输入电压 Vin= 3

如果需要使用 TI PSpice 模型、是否需要购买软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasrin、

    感谢您的联系。 请预计公共假日将延迟回复。 我们将在5月6日回来。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasrin、

    感谢您的耐心等待。

    TPS552892的 LDO 通过以下策略选择电源、即使 Vin 为3V、VCC 也约为5V、因为 Vout 为5V。 它可以涵盖3V 至18W 应用。  

    无需购买软件、您可以直接从产品页面下载软件和 PSpice 仿真文件。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    感谢您的答复。 完成了我的设计、您能否回顾一下我的设计、如果需要、告诉我 是否需要更改电感器和环路稳定性的任何值、以及 我是否有足够的 Cin 和 Cout 来满足我的要求。 感谢您的帮助  

    要求:

    输入电压= 3V 至20V

    VOUT = 5V 和12V

    最大输出电流=3A

    不需要电流限制  

    请查看随附的、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasrin、

    请查看我对原理图的评论:

    PG 和 CC 引脚均为开漏连接、需要通过100k 上拉电阻器连接到 VCC。

    2.输出电容的 ESR 和器件型号(C35、C36、C37),然后我们可以查看 COMP 参数。

    3.推荐选择饱和电流大于8A 的电感。

    4.遵循随附的布局指南。

    e2e.ti.com/.../8880.TPS55289-Layout-Guide-line.pdf

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    输出电容:

    C37、PN: EEH-ZK1V101XP (ESR:35m Ω)

    C35、C36、PN:GRM21BZ71E106KE15L

    C33、C34、PN:CC0603KRX7R7BB104

    电感值:PN:XAL7070-472MEC。 4.7 μ H 电流速率:13.6A、饱和电流:15.2A (输出电压为12V 和5V、最大输出电流= 3A)

    感谢您的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasrin、

    谢谢您的反馈、我将研究此内容、并在明天回复您。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasrin、

    很抱歉迟到,由于带宽限制,请期待我们的答复下星期一。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasrin、

    感谢您的耐心等待。 建议赔偿额:R31=10kohm、C31=15nF、C32=100pF。

    顺便说一下、我担心在 Vin=3V 的输出12V/1.5A 的情况下、效率最差85%、输入电流将超过7A。 这超过最小电流限制。 存在输出电压可能超出稳压范围的风险。 如果更改为 TPS552882、则不会出现这种问题。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    不需要输出电流限制(将 ISP 和 ISN 连接到 Vout)  

    如果我将器件更改为 TPS552882:

    1)我还可以用我已经有的 Cin/Cout 和电感值吗?

    2)您建议的补偿组件值是否会保持不变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasrin、

    1.我的意思是平均电感器电流限制。

    1)我还可以使用我已经有的 Cin/ Cout 和电感值吗?

    还不错

    2)您建议的补偿组件值是否保持不变?

    基本上、补偿也可以、但如果您更改为 TPS552882、您可以向我们发送原理图来再次查看、我们可以再次进行检查。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    有关  TPS552882的更新原理图、请参阅随附的、请告诉我需要更改任何元件。 Cin/Cout 和电感器 PN 与我上述保持不变。 如果您需要更多信息、请告诉我。 谢谢。

    您还能否简单解释一下 平均电感器电流限制的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasrin、

    建议在 SW1和 SW2中添加 RC 缓冲器。 330pF+2.2 Ω(1206)。

    2.设置 R51=33k 以设置10A 电感电流限制。 关于平均电感器电流限制、请参阅数据表说明:

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:  

    更新了使用缓冲器的原理图、电容器为330pf、100V、这是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasrin、

    还不错

    此致、

    穆林