主题中讨论的其他器件: TPS552882
尊敬的支持团队:
我想在设计中使用 TPS552892、系统要求如下:
输入电压范围= 3V 至20V、最大输出电流= 3A、需要同时具有 Vout = 5V 和 Vout = 12
我对低输入电压有疑问、 Vin= 3V、剂量该部件可在 Vout = 5V 时提供3A 输出电流、 在 Vout = 12时提供1.5A 输出电流。
此外、我没有可用的外部5V 电压、我是否只将 Vcc 连接到 EXTVCC? 这种情况是否仍适用于低输入电压 Vin= 3
如果需要使用 TI PSpice 模型、是否需要购买软件?