请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25983 HI ARUSH
感谢您的回复
我想知道重试时间的最大值和最小值。
需要将多大的电容器值设置为3秒?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI ARUSH
感谢您的回复
我想知道重试时间的最大值和最小值。
需要将多大的电容器值设置为3秒?
谢谢你。
您好、Kim、
是的、我们没有任何重试时间延迟电容的最小值或最大值。 您可以使用上述电容值评估器件。 一般而言、工作原理很简单、小电流源为电容器充电。 对于大电容、我们会获得较慢的 dv/dt (充电率)并且需要更长的时间才能达到所需的电压阈值。
如果您选择使用非常大的电容器、器件可能会导致一些问题。 则必须使用它们来评估器件。 3s 延迟应该没问题(我认为我过去做过/看到过类似的事情)。
如果有任何后续问题、请在此处回答、如果没有、请点击解决。
此致、
阿鲁什