This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:TPS259830ONRGE RETRY_DELAY

Guru**** 1624225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365339/tps25983-tps259830onrge-retry_delay

器件型号:TPS25983

HI ARUSH

感谢您的回复

我想知道​​重试时间的最大值和最小值。

需要将多大的电容器值设置为3秒?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我们可以在这里继续讨论。 是否需要3秒 itimer 或重试延迟?

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    您必须在 rTry_DLY 上将电容保持在约62.5nF、并保持3秒重试延迟。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI ARUSH

    感谢您的答复。

    我将请我的助手申明结束之前的讨论。(因为在之前的讨论中看不到解决的按钮)

    我想知道最大、最小重试时间和电容

    没有限制吗?

    我会尝试它62.5nF  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    是的、我们没有任何重试时间延迟电容的最小值或最大值。 您可以使用上述电容值评估器件。 一般而言、工作原理很简单、小电流源为电容器充电。 对于大电容、我们会获得较慢的 dv/dt (充电率)并且需要更长的时间才能达到所需的电压阈值。

    如果您选择使用非常大的电容器、器件可能会导致一些问题。 则必须使用它们来评估器件。 3s 延迟应该没问题(我认为我过去做过/看到过类似的事情)。

    如果有任何后续问题、请在此处回答、如果没有、请点击解决。

    此致、
    阿鲁什