This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:电流传感器输出为正弦波

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360941/tps62933-current-sensor-output-is-a-sine-wave

器件型号:TPS62933
主题中讨论的其他器件:INA180

大家好、我要在降压输出端添加 INA180运算放大器。 输出电压稳定在12V、500kHz。 电流传感器公式为: IOUT * 10m Ω* 100V/V = Vadc

例如、当 Iout = 1A 时、标称电流传感器输出应为1VDC、但我的电流传感器输出是正弦波。  

当 Iout = 1A 时、 电流传感器输出为:  

当 Iout = 2A 时、 电流传感器输出为:  

当 Iout = 3A 时、 电流传感器输出为:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!

    D5、D6的连接目的是什么? Vin 是什么?

    您能否测量输出电压、看看它是否为稳定的直流电压? 您还可以测量 SW 的波形。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高电平二极管 D5和 D6用于提供反向电源保护。 输入电压稳定在14 - 30V 直流范围内。 VOUT 在12VDC 下保持稳定、峰间电压小于100mV。 SW 是干净的500kHz PWM 波(请参阅下图)。 这就是我对 INA180电流传感器的值感到困惑的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!

    我认为降压转换器工作正常、 明天我要尝试查看 INA180电路。 或者、您也可以创建一个新主题来同时咨询 INA180专家。  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!

    这个问题仍然存在吗? 如果该问题得到解决、我将关闭该主题。

    谢谢!