主题中讨论的其他器件: TL431
您好、TI!
正如标题所说的、我正在开发的转换器( 高电压反激式直流/直流转换器 )在输出负载达到所选的值时不停止调节 IOCC 链接。
目标值:
- 输入电压 = 60 - 1000V
- 输出电压 = 100V @ 输出电流 = 0.1A ( Rload = 1k)
- IOCC = 0.16A @ Vocc = 80V ( Rload = 500 Ω)
- 沃夫 = 120 V
我需要为变压器使用的值(我无法更改这些值):
- NP = 36、 不适用 = 12、 ns = 64
- NPS = 0.5625、 挪威人民援助会 = 3、 奈斯 = 0.1875
- LP = 1.07mH (使用 RLC 表测量)
我设法使用数据表中的公式计算组件的值、您提供的 Excel (" sluc652b ")以确保我得到正确的值、并使用提供的 Simplis 模型。
最初、我的目标频率是 FMAX_TARGET = 67kHz、但在发生个人错误(我选择了错误的变压器磁芯、它没有间隙、而是无间隙)后、我将初级侧的电感从 lp_目标 =~300uH 到 LP_实际 = 1.07uH。 我认为转换器可工作的实际最大频率 FMAX_REAL =~20kHz (根据 sluc652b Excel 的说明)。
此外、的值 回路 TL 和 R_OPT 通过反复试验来选择、因为最初转换器 不使用 Excel 中的值。 此外、我没有更改 r_fb3 , r_fb4 和 c_fb 因为我不知道应该为它们设置什么值。
我会在正常负载的情况下附加仿真器的一些屏幕截图、其中一个屏幕截图超出了 IOCC 阈值( Rload = 100欧姆)+我用于计算这些值的 Excel。
如果可能的话,我请你从我的心底帮助我解决这个问题。
Rload = 1k (即使在50k 或100k 负载下转换器也能工作)
Rload = 100欧姆(即使在1欧姆的情况下也不起作用)。
原理图
Kicad 原理图

e2e.ti.com/.../sluc652b_5F00_flyback_5F00_High_5F00_voltage.xlsx
此致、
亚历山德鲁