This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:当 Iout=IOCC +反馈环路电阻器值时、反激式直流/直流转换器不会关闭

Guru**** 2386400 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742, TL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364677/ucc28742-flyback-dc-dc-converter-doesn-t-shutdown-when-iout-iocc-feedback-loop-resistor-values

器件型号:UCC28742
主题中讨论的其他器件: TL431

您好、TI!

正如标题所说的、我正在开发的转换器( 高电压反激式直流/直流转换器 )在输出负载达到所选的值时不停止调节 IOCC 链接。

目标值:  

  • 输入电压 = 60 - 1000V
  • 输出电压 = 100V @ 输出电流 = 0.1A ( Rload = 1k)
  • IOCC = 0.16A @ Vocc = 80V ( Rload = 500 Ω)
  • 沃夫 = 120 V

我需要为变压器使用的值(我无法更改这些值):

  • NP = 36、 不适用 = 12、 ns = 64
  • NPS = 0.5625、 挪威人民援助会 = 3、 奈斯 = 0.1875
  • LP = 1.07mH (使用 RLC 表测量)

我设法使用数据表中的公式计算组件的值、您提供的 Excel (" sluc652b ")以确保我得到正确的值、并使用提供的 Simplis 模型。

最初、我的目标频率是 FMAX_TARGET = 67kHz、但在发生个人错误(我选择了错误的变压器磁芯、它没有间隙、而是无间隙)后、我将初级侧的电感从 lp_目标 =~300uH 到 LP_实际 = 1.07uH。 我认为转换器可工作的实际最大频率 FMAX_REAL =~20kHz (根据 sluc652b Excel 的说明)。  

此外、的值 回路 TL R_OPT 通过反复试验来选择、因为最初转换器 不使用 Excel 中的值。  此外、我没有更改 r_fb3 r_fb4 c_fb 因为我不知道应该为它们设置什么值。

我会在正常负载的情况下附加仿真器的一些屏幕截图、其中一个屏幕截图超出了 IOCC 阈值( Rload = 100欧姆)+我用于计算这些值的 Excel。

如果可能的话,我请你从我的心底帮助我解决这个问题。

Rload = 1k (即使在50k 或100k 负载下转换器也能工作)

    

Rload = 100欧姆(即使在1欧姆的情况下也不起作用)。  

  

原理图

Kicad 原理图

e2e.ti.com/.../sluc652b_5F00_flyback_5F00_High_5F00_voltage.xlsx

此致、

亚历山德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘了说:  

    • 使用的并联稳压器: TL431I
    • 光耦合器: PS2811-1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandru:

    我正在处理这条线,我明天早上会回到你身边。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexandru、

    -由于 UCC28742在 CCM (恒定电流模式)下工作、因此您的反激式拓扑不会关闭。 CCM 会在发生过载情况时发生。 为了保持开关状态并提供过载电流、控制器将失去对输出电压的调节。

    -从您的模拟结果, Vout 将上升和下降(失控),以保持 IOCC 在负载。

    -数据表的第7.3.4节详细介绍了这种模式。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    感谢您花时间回答我的问题!


    那么、我的转换器工作正常吗? "怎么了? 那么为什么 在电压超过120ms 后 IC Io=IOCC

    而这些值又如何呢? 回路 TL R_OPT Rfb4 参考值3 Cfb 。 选择对吗? 例如 回路 TL 我通过 仿真反复试错来选择、直到转换器工作正常。 但是 Rfb4 ,  参考值3 Cfb 我保留了默认值、我没有更改它们。 我是否应该使用其他值?

    • 使用的并联稳压器:  TL431I
    • 光耦合器:  PS2811-1

    谢谢!
    亚历山德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexandru、

    -转换器没有问题。  

    -Ropt 典型值为1k Ω、以便在满载条件下保持1mA 的 TL431的最小偏置电流。

    选择-Rfb4以改善从空载到满负载的瞬态事件。 Rfb3用于将满负载改善为无负载瞬态事件并防止光耦合器晶体管饱和。 请参阅下面的典型值。

    -RTL 可以通过以下公式计算:

    -I_CENL 为空载时的光晶体管电流。 此值可通过(空载(22uA)时的 VFB_max/Rfb4 + I_FB)计算得出。 VFB_max 可从数据表中获取(请参阅下文)。

    可估计-CTR_NL 会略高于10%。

    -VOPT_NL 可参见光耦合器数据表、了解光耦合器二极管的正向电流(I_CENL/CTR_NL)。

    -cfb 是 II 型补偿器的一部分,可以通过 try ans 误差进行估算。

    谢谢!