请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2595 你好
我想使用 TPS259573DSG 通过5V 输入设置定制的5.5V 过压锁定阈值(OVLO)(正常情况下、在故障期间为7-8V、这会损坏负载、因此我使用电子保险丝的原因)
如何设置5.5V OVLO? 数据表中提到了使用分压器、但当 Vin = 5V 且 V_OVLO = 5.5时、由于需要一个具有负电阻的电阻、因此无法使用该分压器。
我认为我对 OVLO 的工作方式存在误解、如果能够提供任何帮助、我将不胜感激。