This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:通过5V 输入电压设置5.5V 过压锁定阈值(TPS259573)

Guru**** 2509485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365837/tps2595-setting-a-5-5v-overvoltage-lockout-threshold-with-a-5v-vin-tps259573

器件型号:TPS2595

你好
我想使用 TPS259573DSG 通过5V 输入设置定制的5.5V 过压锁定阈值(OVLO)(正常情况下、在故障期间为7-8V、这会损坏负载、因此我使用电子保险丝的原因)
如何设置5.5V OVLO? 数据表中提到了使用分压器、但当 Vin = 5V 且 V_OVLO = 5.5时、由于需要一个具有负电阻的电阻、因此无法使用该分压器。
我认为我对 OVLO 的工作方式存在误解、如果能够提供任何帮助、我将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    让我来解释一下 ENB/OVLO 引脚的功能。 内部有一个内部比较器。 当电压高于特定阈值时、器件将关闭主 passFET。 您需要设置电阻分压器、以便在所需电压下、OVLO 引脚电压超过阈值。

    您可以设置分压器、使输入电压为5.5V 时、OVLO 导通为>1.2V。 有一些滞后功能可防止产生噪声。 要再次启用器件、OVLO 应低于<1.1V。

    如果您没有任何后续问题、请点击解决。  

    此致、
    阿鲁什